This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:如何在 Exosite 上重新激活(以前激活的) Crypto Connected Launchpad?

Guru**** 2414200 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, SYSBIOS, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596600/rtos-ek-tm4c129exl-how-to-re-activate-a-previously-activated-crypto-connected-launchpad-on-exosite

器件型号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他器件: SYSBIOSUNIFLASH

工具/软件:TI-RTOS

为了测试整个食品链、我终于成功地为 EK-TM4C129EXL 重建了开箱即用演示。

它运行正常;通过 DHCP 获取其 IP 地址、从 NTP 获取时间... (不涉及代理,因此没有更改这些设置。)

但在 exosite 上删除了器件-当然、这需要重新激活器件。  调试会话正在正确报告器件 MAC 地址和 CIK。

通过终端连接、"active"命令似乎不执行任何操作。 应该这样吗?

是否有一种简单的方法来实现重新激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LouEEEE:

    "Readme.txt"文件(它是 SECURE_IoT 项目的一部分) 显示如下。  您是否执行了此步骤?

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    再次感谢您的快速响应。 尽管如此、我远远超出了所有这些...

    我的消息的关键部分是're-'位。 我已经创建了一个帐户并注册了该设备。 开箱即用、一切都很好...

    此后、我删除了该器件并重新创建了该器件、现在我想使用其新的 CIK 重新激活它(根据我上面的消息)。

    除了错误之外、无法在示波器上找到任何明确的帮助:"请激活您的设备或确认删除设备、然后重试"

    我找不到任何地方可以输入器件的 CID、例如、当器件 EEPROM CID 清晰地显示在调试器中时-很明显、这与现在分配给器件的新 CID 不匹配。

    想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEEE:

    您能否在"器件"下看到电路板(运行 SECURE_IoT 应用程序的电路板)的 MAC 地址?

    如果是、则单击器件并将其"重新启用"(按照"重新启用器件"下的说明进行操作)。 CIK 值将发生变化。 现在重新启动电路板、或者从命令行运行"active"命令。 电路板应自动检测 CIK 是否发生了变化并采集新的 CIK。 注意:如果采集了 CIK 一次、Exosite 将拒绝后续获取 CIK 的请求、除非 CIK 已更改。

    如果否、则添加器件并重新启动电路板。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已多次重复重新启用/重新启动或重置循环-没有乐趣!

    还尝试了电路板的冷重启以及复位。

    电路板进行连接:

    连接到 Exosite 服务器。
    可在 EEPROM 51a681cf7f3d2478fe21159e4e16d98539a8a8a7中找到 Cik
    CloudTask:错误响应、ecode:-103、 套接字错误:0期间:2操作。
    正在重置连接。
    无法解析主机名。 检查代理服务器设置。 Ecode:-106。
    CloudTask:错误响应、ecode:-103、 套接字错误:0、在:4操作期间。
    正在重置连接。

    同样、混合中没有代理、并且电路板此时已经验证了 NTP 时间。

    >激活命令似乎不执行任何操作;只是"挂起"。

    以下哪些示例程序说明了 EEPROM 写入? 也许是时候尝试手动更改电路板上的 CID 了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEEE:

    错误代码"-103"表示 TI-RTOS 的 HttpClient 模块无法发送到远程主机。 此错误意味着没有向 Exosite 服务器发送 HTTP 请求。 这真的令人惊讶、尤其是因为您说该应用程序在首次重建后对您有效。

    是否可以尝试将"secure_IoT.cfg"文件中的"BIOS.heapSize"更改为"80920"并尝试? 也许较新的 TI-RTOS 比以前需要更多的堆大小。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这很有趣。 其中:BIOS.heapsize = 70920

    在闪存
    中使用 MAC 地址启动 BIOS
    服务状态:DHCP:已启用: :000
    服务状态:DHCP:已启用:正在运行:000
    
    欢迎使用 Crypto Connected LaunchPad,
    安全物联网演示。
    
    MAC 地址: 
    网络已添加:if-1:10.0.0.107
    服务状态:DHCP:已启用:正在运行:017
    解析 time.nist.gov 的 IP 地址...
    NTP IP 已解析为216.229.0.179
    连接到 NTP 服务器
    当前日期/时间为2017年5月18日19:38:11
    
    连接到服务器...
    连接到 Exosite 服务器。
    在 EEPROM 51a681cf7f3d247...中找到 Cik。 
    TI.sysbios.堆.HeapMem:第361行:内存不足:handle=0x2001e16c、size=1664
    CloudTask:响应错误、ecode:-103、socket 错误:-353、期间:2个操作。
    正在重置连接。
    正在连接到服务器...
    连接到 Exosite 服务器。
    在 EEPROM 51a681cf7f3d247...中找到 Cik。 
    CloudTask:错误响应、ecode:-103、套接字错误:0期间:2操作。
    正在重置连接。
    正在连接到服务器...
    连接到 Exosite 服务器。
    在 EEPROM 51a681cf7f3d247...中找到 Cik。 
    CloudTask:错误响应、ecode:-103、套接字错误:0期间:2操作。
    正在重置连接。
    正在连接到服务器...
    连接到 Exosite 服务器。
    在 EEPROM 51a681cf7f3d247...中找到 Cik。 
    CloudTask:错误响应、ecode:-103、套接字错误:0期间:2操作。
    正在重置连接。
    正在连接到服务器...
    ---- 重复几次---
    正在重置连接。
    00013.644 getaddrinfo:错误:无法解析主机名"m2.exosite.com
    
    无法解析主机名。 检查代理服务器设置。 Ecode:-106。
    CloudTask:错误响应、ecode:-103、套接字错误:0、在:4操作期间。
    正在重置连接。
    正在连接到服务器...
    连接到 Exosite 服务器。 

    但是、使用 BIOS.heapsize = 80920

    在闪存
    中使用 MAC 地址启动 BIOS
    服务状态:DHCP:已启用: :000
    服务状态:DHCP:已启用:正在运行:000
    
    欢迎使用 Crypto Connected LaunchPad,
    安全物联网演示。
    
    MAC 地址: 
    网络已添加:if-1:10.0.0.107
    服务状态:DHCP:已启用:正在运行:017
    解析 time.nist.gov 的 IP 地址...
    NTP IP 已解析为216.229.0.179
    正在连接到 NTP 服务器.........
    10秒后无法与 NTP 服务器同步时间 
    --然后再也没有了----

    (这是 Stellaris 内电路调试器的输出-它们已经以您的名字明确命名了!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LouEEEE、

    [引用 user="LoueEE!]ti.sysbios.堆.HeapMem:第361行:内存不足:handle=0x2001e16c、size=1664

    显然、70920的堆容量不够。 增加的堆大小应该会给您带来更好的结果。

    我从未见过 NTP 服务器在连接后未同步时间的情况。 现在、请尝试重新运行代码、并查看是否通过此 NTP 服务器而不同步。

    [引用 USER="LouEEEE!"](这是 Stellaris 内电路调试器的输出-它们以您的名字明确命名! )[/报价]

    或其他方式:)

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    它正在变得越来越好。 使用 BIOS.heapsize - 80920 (以及几次冷重启/重置/重建等之后) )、卡正在运行并连接到 exosite:

    正在连接到服务器...
    连接到 Exosite 服务器。
    在 EEPROM c67f36be65f07688中找到 Cik ... 

    不过、情况仍然不是很好。 LED D1工作不正常。 接口报告设备“更新失败”。 (并且 LED 状态不变。)

    调试接口也在 EEPROM 中的 CIK 结束;之后没有输出。 (必须检查代码才能知道这是否是正常的“端点”?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LouEEEE、

    CIK 看起来不同。 您能否检查此 CIK 是否与 Exosite 门户分配的 CIK 匹配? 您可以使用以下步骤查看 Exosite 分配的 CIK

    • 登录 ti.exosite.com
    • 单击屏幕左侧的"Devices"(设备)部分
    • 单击正在使用的器件。 这将打开一个新窗口,该窗口应具有 CIK (打印精美)。

    [引用 USER="LouEEEE!">调试接口也在 EEPROM 中找到的 CIK 结束;之后没有输出。 (是否必须检查代码才能知道这是正常的'endpoint'? [/报价]

    在 CIK 信息之后:

    • 除非出现错误,否则终端上不打印任何内容。
    • 只要电路板与 Exosite 服务器通信、LED D2就会持续闪烁。

    [引用 user="LouEEEE!">不过,情况仍然不是很好。 LED D1工作不正常。 接口报告设备“更新失败”。 (并且 LED 状态不变。 )[/报价]

    如果 LED D2持续闪烁、您应该能够从 Exosite 服务器上的仪表板控制 LED D1。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

     [引用 USER="Stellaris SAI"> CIK 看起来不同。 您能否检查此 CIK 是否与 Exosite 门户分配的 CIK 匹配?[/引述]否、CIK 是完美的- EEPROM CIK 与 Exosite 上存储的 CIK 匹配。 Cik 在这里不是问题。

    在  BIOS.heapSize = 80920的情况下、自我们上次通信以来、电路板已成功运行、并连接到 Exosite。 我担心这似乎是一个意外的修正,或一个雪橇

    [引用用户="Stellaris SAI">如果 LED D2持续闪烁、您应该能够从 Exosite 服务器上的仪表板控制 LED D1。 LED D2持续闪烁;是的、电路板正在与 Exosite 通信。 它 将持续发送结温。 (D3也闪烁;表示“交通”?)

    但情况肯定是不对的。

    LED D1或警报电子邮件会导致"更新失败。 请检查设备状态或重试。" -在电路板上没有结果

    我要尝试的一件事是?:我想在这里将 xdctools-(最新)引入到混合中。 如何在项目的链接资源中更改 XDC_CG_ROOT。 它在 CCSv7界面中不可编辑。

    我对这里的食物链没有信心。

    目标是到现在为止、开始我们为 TM4C129系列设计的真正工作-我们自己的代码-不要为开箱即用演示最简单的一小时练习而烦恼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    再次感谢您在这方面的帮助...

    正如我在其他地方提到的、你增加 BIOS.heapSize = 80920的建议有效、至少在成功构建和连接到 Exosite 方面是如此。

    但是,仍有问题(在 http 通信中?) 仪表板接口进行通信。 无法从仪表板修改 LED D1切换或警报电子邮件。

    我希望在此基础上构建一个坚实的代码基准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LouEEEE:

    很抱歉耽误你的时间。 我尝试重新创建您面临的问题。 下面是我尝试过的:

    • 从以下位置下载安全物联网演示:
    • 从以下位置下载补丁文件:
    • 将补丁文件的内容解压到"Secure IoT Demo"安装文件夹中。
    • 按照"PatchReadme.txt"(修补程序附带)中的说明应用修补程序。
    • 按照"Readme.txt"(在"secure_IoT"文件夹中)中的说明设置各种工具、构建 secure_IoT 演示项目并运行它。

    以下是我使用的封装:

    • TI-RTOS v 2.16.01.14
    • wolfSSL v3.10.2
    • CCS v7.1.0
    • XDCTools 3.32.01.22

    在上述封装中、我没有遇到任何问题。 我也不必增加 BIOS.heapSize

    当我使用 XDCTools v3.50.01.12时、我遇到了您提到的一些问题。 以下是我对该封装厌倦的不同组合:

    已使用 XDCTools v3.50.01.12构建 wolfSSL 库和"secure_IoT"应用。

    • wolfSSL 库构建时不会出现任何错误或警告。
    • 未构建 SECURE_IoT 应用程序。

    已使用 XDCTools v3.50.01.12来构建 wolfSSL 库、并使用 XDCTools 3.32.01.22来构建"secure_IoT"应用。

    • wolfSSL 库构建时不会出现任何错误或警告。
    • 在构建 SECURE_IoT 应用程序时不会出现任何错误或警告。
    • 当 SECURE_IoT 应用程序被执行时、由于堆问题、硬件异常故障而停止执行。
    • 当我增加堆大小时、我仍然会得到相同的错误。

    已使用 XDCTools 3.32.01.22构建 wolfSSL 库和"secure_IoT"应用。

    • wolfSSL 库构建时不会出现任何错误或警告。
    • 在构建 SECURE_IoT 应用程序时不会出现任何错误或警告。
    • 当 SECURE_IoT 应用程序被执行时、它与云服务器建立连接、LED D2每秒闪烁一次、LED D1可从 Exosite Portal (位于 ti.exosite.com)进行控制、能够发送警报消息。
    • 已运行此测试约3小时,没有任何问题。

    基于上述结果、XDCTools v3.50.01.12似乎与"SECURE_OTO"应用不兼容。 在我发现 XDCTools v3.50.01.12的确切问题之前、请不要使用它、即使是构建 wolfSSL 库也是如此。

    如果您已经使用 XDCTools v3.50.01.12来构建 wolfSSL 库、请清理构建并使用 XDCTools 3.32.01.22。 此外、在"SECURE_OTO"的项目设置中、请选择相同的 XDCTools 版本(3.32.01.22)。

    要修改工程中的 XDCTools 版本、请单击"Project->Properties"菜单以打开"Properties"窗口以进行"SECURE_OTOO"演示。 然后点击  此窗口左侧的"General"部分、点击"RTSC"选项卡、如下图所示。

    谢谢、

    SAI

    编辑:忘记提到运行测试时我在代理服务器后面、但我不会预计这会导致行为上的任何重大差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    再次为您的回复添加 tks。

    首先、我们将介绍以下几个方面:

    (首先,macOS 10.12.4上的所有这些)

    Code Composer Studio 版本:7.1.0.00016

    XDCtools 3.32.0.06* --不同于您的

    TI-RTOS 2.16.08 --您的不同。

    TM4C ARM Cortex-M4F MCU 2.13.156

    WolfSSL 3.8.0 (与上面的 XDCtools 完全兼容) --你的不同!

    我将复制我的步骤(然后尝试与您正在使用的版本同步),并在这方面很快返回给您...

    *如果我回忆正确,我相信我无法使用任何更新版本的 XDCtools 进行构建。 将反向跟踪并验证。

    没有代理服务器、但 EK-TM4C129EXL 正在通过防火墙后的 DHCP 提供 AP 进行聊天。

    要清楚运行与构建:我确定运行电路板上随附的原始固件、没有问题。 我不是很确定我们是否能够将它从头开始构建(几周前,抱歉...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEEE:

    我们从未在非 Windows 环境中测试过此应用程序。 CCS 和 XDS-Tools 构建为在 MAC OSX 上工作、但 TI-RTOS 以 BETA 形式发布此支持。 想知道这是否是一个问题。

    不确定"TM4C ARM Cortex-M4F MCU 2.13.156"的含义。 您不应使用任何其他封装。

    我已经在您之前在 CCS v6.1.2上提到的 TI-RTOS、XDCTOOLS 和 WolfSSL 版本上测试了此应用、预计这不会成为 CCS v7的问题。

    只要不使用 XDCTools v3.50.xx、我认为使用您提到的工具版本不会出现问题。

    安装"安全物联网"应用程序时、文件夹中附带二进制文件 /ek-tm4c129exl/secure_IoT/调试。 您可以使用此二进制文件来测试您的设置是否正常。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、感谢您坚持这一做法-它将变得更加有趣。

    快速摘要:使用我们自己的构建或预封装的 spmc022-1.0.7/Debug/SECURE_IoT.bin 时,在我们的环境中看到相同(错误)行为

    第1步、重现测试线束的步骤概述...

    构建 WolfSSL-3.10.2 -完美!:

    #=========== products.mak =====

    XDC_INSTALL_DIR =/Applications/ti/xdctools_3_32_01_22_core
    BIOS_install_DIR =/Applications/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/bios_6_45_02_31
    NDK_INSTALL_DIR =/Applications/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/ndk_2_25_00_09
    TIVAWARE_INSTALL_DIR =/Applications/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b

    TI.targets.arm.elf.M4F =/Applications/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_17.3.0.STS
    IAR.targets.arm.M4F =
    GNU.targets.arm.M4F =/Applications/ti/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3

    导出 XDCTOOLS_JAVA_HOME =/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_121.jdk/Contents/Home

    ===========================================

    CCSv7设置:

    CCS General/RTSC/XDCTools 版本:3.32.1.22_core -正常
    ARM 编译器/包含选项:/Users/drlou/ti/wolfssl-3.10.2/tirtos
    ARM 链接器/文件搜索路径/
    ...狼的路径-3.10.2/.../wolfsl_tm4c_hw.aem4f
    TivaWare_C_Series-2.1.71b…CCS/Debug/driverlib.lib
    ...TivaWare_C_Series-2.1.71b...CCS/Debug/usblib.lib 路径
    C/C++通用/路径和符号/汇编/包括:
    /Applications/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages

    结果相同:
    secure_IoT.cfg:BIOS.heapSize = 70920 --或-- 80920;

    编译器测试:
    TI V17.0.1.LTS
    偶尔:无法连接到服务器,ecode:-102。
    一些超时,但始终保持连接。

    在较旧的编译器上、发现相同的结果-如果连接行为有些变化:

    TI v16.9.3.LTS
    TI v16.9.1.LTS

    错误:在所有情况下、LED D1都不会切换、也不会启用警报电子邮件输入功能。

    步骤2:使用 UniFlash 直接上传 spmc022-1.0.7/Debug/secure_iot.bin

    相同的发现!

    您是否知道该固件的早期版本是否可用-也许我们的测试板附带了 spmc022-1.0.0.0版本的二进制文件? ——你知道 我在哪里可以买到它吗? 现在、我很想使用该早期版本的 bin 进行测试、如果它仍然可用...

    我们的网络? EK-TM4C129EXL 连接到其自己子网上的接入点。 考虑到我们的安全设置、我无法接近防火墙。 我们这里没有任何代理服务器。

    尽管如此、我还是很确定该演示的运行情况与 EK 上的出厂情况相同。 我还记得我们能够设置 LED D1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEEE:

    这很奇怪。 我刚刚使用 Uniflash 版本3.4.1.00012、使用预封装的二进制文件对 EK-TM4C129EXL Launchpad 进行了编程、以便进行安全物联网演示版本1.0.0.7 (./ti/ek-tm4c129exl/secure_iot/Debug/secure_iot.out)。 该应用程序按预期工作、可以通过浏览器控制 LedD1并发送警报电子邮件。

    这是否是电路板问题-从未见过这样的问题? 您是否有第二个 Launchpad 可用于试用? 预封装的二进制文件(Secure IoT Demo v 1.0.0.7)应该可以正常工作。

    使预封装的二进制文件正常工作应该是优先事项。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Stellaris SAI">预封装的二进制文件(安全物联网演示 v 1.0.0.7)应该可以正常工作。确实应该能够正常工作。 不能更同意您的意见...

    已上传...ek-tm4c129exl/Debug/secure_iot.bin (我假设您是'bin'?) 从刚解压缩的演示1.0.0.7复制多次。 行为相同...

    网卡连接、将结温发送到网络接口。

    但 LED D1和警报电子邮件没有响应。

    [引用 USER="Stellaris SAI"]这是否是电路板问题-从未见过这样的问题? 您是否有第二个 Launchpad 来尝试此操作?我没有第二个 Launchpad 来尝试此操作。 缺陷的可能性似乎很奇怪、尤其是因为电路板开箱即用性能良好。 我通常依赖非常高的 TI 质量控制! 自首次测试以来、网络配置也保持一致。

    (我们是否必须购买/等待另一张卡才能测试此代码?)

    以下内容是否与您使用的纸槽一致?

    SECURE_IoT。bin:188、120字节
    $ openssl MD5 secure_iot.bin
    MD5 (secure_IoT.bin)= 78c7f45f5e3e4986b5a1f3cb935ce3d0

    UniFlash 4.1.1.450 (macOS)

    在上传到存储卡之前、secure_iot.bin 由 UniFlash 验证。

    是否有反向通道机制、可通过该机制向我发送您要测试的确切容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    如果其他人都遇到它、请进行更新。 简而言之、开箱即用演示现在可以正常工作;这不是由开箱即用代码中的任何错误或其他问题导致的...

    在与 Exosite 支持进行了一次相当不满意的互动之后-在这段时间内,技术人员进行了一些幕后干预(他不是马上要进行的),然后简单地说“现在再试一次”,一切都正常。

    这似乎完全取决于在 Exosite 上注册 EK-TM4C129EXL 器件的小写"用户名"。 我猜、在某个时候、背景中正在进行/曾经进行过 TO_lowercase 转换、或者在某些时候、Exosite 记录中有两个版本的注册者用户名。 当然、我不知道、也不想与他们进一步探讨。

    请注意、我使用 exosite 注册的用户名是、也是我的电子邮件地址、带有我姓名的大写字母。 自我向他们注册的第一天起没有变化。

    如果另一个用户遇到该问题、则仅以供参考的形式提供。 这浪费了很多时间。

    再次感谢您帮助解决问题。

    Lou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悲伤-多好的故事... (排气仅限于坐/读数)

    而(声称)论坛"升级?" 禁止-必须注意:"Stellaris SAI"(如此有音乐/独特)"10点赞"。 后续行动中的表现为"2.5点赞"。。 Exosite (基于传闻-如这里所报告)-"ten dis点 赞"(尽管他们的评论是受邀的。)

    或许明智的做法是--在"取样本"之前----表达(一些)关于为什么这种微妙的、"似乎独一无二"----以及"不"更"普遍"的好奇心?   (因为"问题"似乎困扰了许多人-并且"很少"注意和报告!)     这种情况(很可能)得到了这一长线的证实-但"仅两个海报"线程!    (当"多种遭受类似痛苦的人"感到被迫"鸣叫"时-但(所有)保持(奇怪的)沉默...)