This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TivaWare v2.1.4 USB 驱动程序未连接到 Windows 10系统

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597372/tm4c129encpdt-tivaware-v2-1-4-usb-driver-not-connecting-to-windows-10-system

器件型号:TM4C129ENCPDT

大家好、

我最近将固件更新为 TivaWare v2.1.4。 使用新固件对电路板进行编程后、我可以使用旧的 Tiva 驱动程序连接到 Windows 7上的电路板、但无法使用 TivaWare v2.1.4中的新 Tiva 驱动程序连接到 Windows 10上的电路板。 请注意、我必须关闭驱动程序签名、因为 Windows 不允许安装它、因为它认为 USB_dev_serial 驱动程序是无符号的...

任何建议都是有用的。

谢谢、

-Wes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题是否有用?
    e2e.ti.com/.../485157
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    不幸的是、不 我已按照帖子的建议尝试清理注册表、并尝试重新安装、但没有结果。 我甚至尝试了已链接的 Win 10的 Stellaris 驱动程序。 我仍然看到签名错误。

    目前、我使用 TivaWare 2.1.4中提供的 usb_dev_serial.inf。 这适用于 Windows 7、但不适用于 Windows 10。 首先、它显示了一个签名错误、要求我关闭驱动程序签名才能安装它。 但是、安装后、我无法连接到我可以在安装了相同驱动程序的 Windows 7计算机上连接的设备。

    此致、

    -Wes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    一些额外信息:
    我正在使用 USB_DEV_serial 驱动器(PID = 2)、而不是 USB_DEV_cserial (复合)驱动器(PID = 7)。
    我使用的是"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c129x\USB_DEV_serial"示例工程的变体。
    同样、这对于我的 Windows 7计算机上的旧驱动程序和新驱动程序也可以正常工作。

    请注意、我们使用 USB 来通信 Modbus 消息(COM 端口)。 我们的系统上还有其他 RS485端口、连接良好、显示系统在连接到 Windows 10 (或7)计算机时仍按预期运行。 此外、我可以在 Windows 7计算机和 Windows 10计算机之间热交换 USB、但仅连接 Windows 7计算机。

    此致、
    -Wes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们无法重新创建您的问题。 我们甚至使用全新的 Windows 10安装创建了一台 PC、但无法重新创建问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob 付出的努力。 我正在尝试修改 DK-TM4C129X 示例以在我们的 TM4C129ENCPDT 板上进行独立 USB 测试。 希望这将为我们展示一些东西。 我之前看到的变化是一个项目、我们从最初用于 Stellaris 芯片的旧 TivaWare 版本中更新了这个项目。 我将尝试从这个方向来查看我们是否缺少一些东西。

    此致、
    WES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    仅供参考、这是一个开发人员错误。 在从两个方向上解决问题后、发现较早的开发人员关闭了我们项目中的一些函数、这些函数显然在与 Windows 7和更低版本的对话中不需要、但在 Windows 10中它们似乎是必需的。 不幸的是,我在转换过程中忽略了它们。

    再次感谢、

    -Wes