大家好、
我最近将固件更新为 TivaWare v2.1.4。 使用新固件对电路板进行编程后、我可以使用旧的 Tiva 驱动程序连接到 Windows 7上的电路板、但无法使用 TivaWare v2.1.4中的新 Tiva 驱动程序连接到 Windows 10上的电路板。 请注意、我必须关闭驱动程序签名、因为 Windows 不允许安装它、因为它认为 USB_dev_serial 驱动程序是无符号的...
任何建议都是有用的。
谢谢、
-Wes
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我最近将固件更新为 TivaWare v2.1.4。 使用新固件对电路板进行编程后、我可以使用旧的 Tiva 驱动程序连接到 Windows 7上的电路板、但无法使用 TivaWare v2.1.4中的新 Tiva 驱动程序连接到 Windows 10上的电路板。 请注意、我必须关闭驱动程序签名、因为 Windows 不允许安装它、因为它认为 USB_dev_serial 驱动程序是无符号的...
任何建议都是有用的。
谢谢、
-Wes
尊敬的 Bob:
不幸的是、不 我已按照帖子的建议尝试清理注册表、并尝试重新安装、但没有结果。 我甚至尝试了已链接的 Win 10的 Stellaris 驱动程序。 我仍然看到签名错误。
目前、我使用 TivaWare 2.1.4中提供的 usb_dev_serial.inf。 这适用于 Windows 7、但不适用于 Windows 10。 首先、它显示了一个签名错误、要求我关闭驱动程序签名才能安装它。 但是、安装后、我无法连接到我可以在安装了相同驱动程序的 Windows 7计算机上连接的设备。
此致、
-Wes
尊敬的 Bob:
一些额外信息:
我正在使用 USB_DEV_serial 驱动器(PID = 2)、而不是 USB_DEV_cserial (复合)驱动器(PID = 7)。
我使用的是"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c129x\USB_DEV_serial"示例工程的变体。
同样、这对于我的 Windows 7计算机上的旧驱动程序和新驱动程序也可以正常工作。
请注意、我们使用 USB 来通信 Modbus 消息(COM 端口)。 我们的系统上还有其他 RS485端口、连接良好、显示系统在连接到 Windows 10 (或7)计算机时仍按预期运行。 此外、我可以在 Windows 7计算机和 Windows 10计算机之间热交换 USB、但仅连接 Windows 7计算机。
此致、
-Wes