This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129器件之间有何差异? 器件后缀是什么意思?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598587/what-are-the-differences-among-tm4c129-parts-what-do-the-part-suffixes-mean

主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDTTM4C1292NCPDT

产品比较 列出了8种不同的 TM4C129微控制器。 我看到有些部件有512 KB 的闪存、而不是1 MB 的闪存。 一些器件具有更大的工作温度范围。

但在其他情况下、提供的规格是相同的。 TM4C1294NCPDT 和 TM4C1292NCPDT 之间未列出差异。 但前者比 DigiKey 的后者贵约2美元。 有人能解释一下真正的区别是什么、以及器件后缀表示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这两者之间、一个具有集成到以太网的 PHY、另一个则需要外部解决方案来实现...
    当然、这应该更多地是 TI 的回答、但多年来、我一直无法"检测"每个字母的含义...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在过去、MCU 手册中显示了此类说明-深度(非常深/远的背面)。 (该方法仍然适用-具有其他供应商的 ARM MCU) 如果这种清晰度被杀了,那就很遗憾了。。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Oliver Doubleas69"> TM4C1294NCPDTTM4C1292NCPDT 之间没有差异。但前者比 DigiKey 的后者贵约2美元。 是否有人可以解释真正的区别以及器件后缀表示的含义?我没有看到完整的器件后缀表示的表、也没有  看到数据表中"器件关键字编号"表中所调用的"系列标识符"。

    但是、由于 TivaWare 每个器件都有一个包含文件、列出了可用的外设寄存器、因此您可以比较器件的包含文件以找出差异。 例如、通过比较 tm4c1292ncpdt.h 和 tm4c1294ncpdt.h 可以看出 TM4C1294NCPDT 具有 以太网 PHY、但 TM4C1292NCPDT 不具有:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chester Gillon"]我没有看到完整的器件后缀表示的表、也没有  看到数据表中"器件型号关键字"表中所调用的"系列标识符"。

    在任何情况下、它们不一定具有意义。 缺少魔术解码表可能只是因为没有要开始的编码。

    [引用 USER="Chester Gillon">但是、由于 TivaWare 每个器件都有一个包含文件、列出了可用的外设寄存器、因此您可以比较器件的包含文件以找出差异。 例如、通过比较 tm4c1292ncpdt.h和 tm4c1294ncpdt.h、可以看出 TM4C1294NCPDT 具有 以太网 PHY、但 TM4C1292NCPDT 不是:

    显然,这种差别太大,无法帮助人们。 我可以理解、即使我希望板载 PHY 在可选特性中有什么是有意义的、但它应该在包罗万象的"其他"列中。 您不必花费太多时间来跟踪差异。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近的一个主题让我想起了这一个主题、但其中包含了该表、该表解释了 P/N 后缀的含义(部分)。 如果有人再次偶然看到这篇特定文章、仍然很有用。