This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 TMS570LC4357或 RM57L843开发套件上是否有使用5V 的方法?

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, LM317, DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605360/is-there-any-method-to-use-5v-at-tms570lc4357-or-rm57l843-development-kit

主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357LM317DRV8833

大家好、我在 TMS570LC4357开发套件中遇到了严重问题。

是否有使用5V 系统的方法?

我尝试使用 OC (集电极开路)电路来使用5V 系统。

但是、存在很大的问题。

当我将其用于 ESC 时、它不起作用。

我用一些技巧将 Arduino 5V 电源和 GND 与 TMS570LC4357 PWM 信号线结合使用。

然后、某些系统(可能是弱电流或电压系统)可以使用它。

(但波形不是很好)

但是、当我在 ESC 和 BLDC 电机下面使用时、它不起作用。

我使用示波器进行检查、然后可以看到下面的波形

1.这是 Arduino VCC、GND 和 PWM 信号(工作正常)

2.这是 Arduino VCC、GND 和 MCU PWM 信号(有些工作正常或不工作)

3.这是 Arduino VCC 和 MCU GND、PWM 信号。(从不工作)

第一种情况会产生几乎4V 的电压。

第二种情况使噪声几乎为3.4V ~ 3.8V。

第三种情况产生2.9V 电压、并向我显示 RC 电路充电波形。

是否有使用5V 系统的方法?

我可以使用板的 EXP 12V 至5V 吗?

是否可以将12V 转换为5V 200mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    Launchpad 由 USB 的5V 电源供电、HDK 由12V 电源供电。 您使用的是哪种电路板? 器件不支持5V I/O 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处可能有一些信息可帮助您:  

    大约20多年前、业界大多数产品过渡到了3.3V IO、因此信息现在已包含在这些汇总文档中; 但第468页的应用手册应该是一个很好的起点、整个5.x 部分值得阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。
    我使用 的是由12V 电压供电的 HDK。

    因此、我使用12V 外部引脚创建5V 250mA 电路、如下所示。

    还可以吗?

    我想使用5V 250mA 电流为5V 小型伺服电机供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇! 这是一个很好的说明。
    它有多华丽?
    非常感谢!

    我对我的意见还有一个问题。

    我使用 的是由12V 电压供电的 HDK。

    我用12V 外部引脚实现5V 250mA 电路、如下所示。

    我将使用5W 或10W 的高功率电阻器来实现它。

    因为我找不到1W、2W 和4W。

    无论如何、请检查我的电路。

    是否可以对我的小型伺服电机执行一些操作?

    还可以吗?

    我想使用5V 250mA 电流为5V 小型伺服电机供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用分压器创建电源轨实际上并不是一个好主意、因为输出电压将取决于负载电流、并且没有任何反馈来调节输出。

    如果您想在 Webench Power Architect 上创建设计、可以使用 LM317 www.ti.com/.../lm317或更高版本的简单稳压器(请参阅 www.ti.com、此处提供)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、我有更多问题。
    如果我使用 LM317、那么我能否使用电路板上的12V 外部引脚实现5V 250mA?
    我担心会产生电压。
    因为我第一次尝试使用电路板上的12V 外部引脚生成5V 电压失败。
    因此,如果我使用 Webench 电源架构,我是否能获得正确的电源设计来实现供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HDK 开发套件还是 Lanchpad?

    我猜是 HDK -如果是这样、我认为直接从桶形插孔为 LM317供电是最好的主意、您可以为您要断开的电路放置另一个保险丝、如果需要的话。

    如果您需要真正设计自己的电源、从而更大限度地提高效率、降低 BOM 成本或占用空间等、则电源架构计划会更重要 对于原型设计、LM317是一款强大的稳压器芯片...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanghoon、

    您是否考虑过查看连接步进电机的电机驱动芯片。 我以前有过使用 DRV8833连接5V 步进电机的项目。 步进电机接受5V 电压、但驱动器芯片允许输入3.3V PWM。 TI.com 上的以下链接提供了 EVM: www.ti.com/.../drv8833evm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我有 HDK 开发套件。
    VCC EXT 12V 是否从桶形插孔通信?
    对吗?
    那么,我可以使用电路板上的12V 引脚 来使用稳压器吗?

    您能否推荐合适的保险丝来保护我的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    是否可以使用3线伺服电机?