Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, LM317, DRV8833
大家好、我在 TMS570LC4357开发套件中遇到了严重问题。
是否有使用5V 系统的方法?
我尝试使用 OC (集电极开路)电路来使用5V 系统。
但是、存在很大的问题。
当我将其用于 ESC 时、它不起作用。
我用一些技巧将 Arduino 5V 电源和 GND 与 TMS570LC4357 PWM 信号线结合使用。
然后、某些系统(可能是弱电流或电压系统)可以使用它。
(但波形不是很好)
但是、当我在 ESC 和 BLDC 电机下面使用时、它不起作用。
我使用示波器进行检查、然后可以看到下面的波形
1.这是 Arduino VCC、GND 和 PWM 信号(工作正常)
2.这是 Arduino VCC、GND 和 MCU PWM 信号(有些工作正常或不工作)
3.这是 Arduino VCC 和 MCU GND、PWM 信号。(从不工作)
第一种情况会产生几乎4V 的电压。
第二种情况使噪声几乎为3.4V ~ 3.8V。
第三种情况产生2.9V 电压、并向我显示 RC 电路充电波形。
是否有使用5V 系统的方法?
我可以使用板的 EXP 12V 至5V 吗?
是否可以将12V 转换为5V 200mA?