This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:Hercules 安全 MCU 演示软件无法连接到 LaunchPad

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS0432, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600382/tms570ls0432-the-hercules-safety-mcu-demos-software-can-not-connect-to-launchpad

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他部件:TMS570LC4357DRV8301

您好!

我们正在尝试评估 TI Hercules 微处理器、看看它是否可用于我们的电机控制应用。  我们购买了 Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad、并完全按照快速入门指南在 PC 上安装 Hercules 安全 MCU 演示软件。

但是,在运行演示软件时,它总是抱怨“与微控制器的连接已丢失……” (请参阅下面的屏幕截图)。  我们尝试按焊盘上的 PORST 按钮或按照说明重新运行演示软件、但没有任何效果。

我们还在 Windows 8和 Windows 10上尝试了演示软件、但仍然不能成功地将演示软件连接到焊盘。

LaunchPad 本身附带的固件工作正常。  

我们是 TI MCU 的新用户。  令我们有点失望的是、全新的套件甚至不能用于演示。  如果他们有类似的经验、或者 LaunchPad 的快速入门指南中缺少任何内容、是否有人可以与我们分享?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei Liu79、

    由此给您带来的不便、我深表歉意。 我们有一个 wiki 页面、我们讨论了这个特定问题以及如何解决这个问题。 Wiki 位于以下链接:

    虽然此演示很好地演示了我们的一些检测功能、但它只是一个演示、在许多情况下仅是一个表示该功能的动画。 要真正了解诊断功能并更深入地了解可用的诊断机制,我建议您查看或安全手册(TMS570LS04x/03x/02x 基于 Hercules ARM 的安全关键型 MCU 的安全手册(修订版 B) )

    有关 LS0432套件的入门练习、我建议您查看培训 Wiki 上的一日培训材料 、网址为:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:TMS570#Training

    此外、虽然 LS0432器 件可用于某些低端电机驱动应用、但我建议查看 TMS570LS12x/11x 系列、以获得与电机控制相关的一组更强大的功能、包括 N2HET、ePWM、eCAP 和 eQEP 支持的模块。 我们最先进的安全 MCU TMS570LC4357也支持这些相同的模块、该 MCU 利用带高速缓存的锁步 Corte-R5F CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck Davenport:

    感谢您的回复。

    我们关注了安全演示 wiki、但仍然很难解决 TMS570LS0432 Launchpad 连接问题。 总之、正如您所建议的、我们获得了 TMS570LS12x Launchpad 并尝试了板载程序、然后使用 CCS v7中的一些简单 LED 控制编程重新对板进行编程、到目前为止一切正常。

    我们还将了解在芯片上具有以太网 MAC 的 RM46/LS1227。 但是、具有以太网插孔的处理器的测试板似乎已过时或不可用。 您是否知道是否有开发/测试套件将以太网接口+驱动器+交流电机与速度/位置传感器作为 RM46/LS1227的完整开发套件?

    此外、是否有适用于 Hercules MCU 的电机控制软件库?

    谢谢、

    Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、朋友、我想您可以在这篇博客上提供很多帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    一个很好的起点是查看此页面、以查看我们的 DRV 员工提供的一些较新的套件: www.ti.com/.../automotordriver。

    您参考的已停产的以太网卡是与 DRV8301开发套件一起使用的控制卡、该开发套件也已停产。 我们的 wiki 页面上仍有一些 BLDC 软件、但它过时了、我被告知这有点不方便。 不是因为无法解决问题、而是由于控制卡过时和最近的人员变更、支持受到限制。

    另一种方法是将 RM57/LC4357 Launchpad 与上述链接中的新 DRV 套件之一配合使用、以创建一个板来访问 RM46/LS1224 Launchpad 上的以太网引脚 (所有引脚均可通过沿边缘和 Booster Pack 引脚的孔获取)、或获取我们具有 ENET 功能的 HDK 之一。 对于这些解决方案中的每一种、它们都需要与上述 DRV 套件(DRV32xx 套件)配对使用。 我认为我们没有任何由 Hercules 团队创建的代码、但 DRV 团队可能有一些为 Hercules 器件编写的示例代码。