This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:CAN#39;t 使 HTU 正常工作

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/604351/launchxl2-rm57l-can-t-get-htu-to-work

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在尝试使用运行程序的 N2HET 进行开发、然后使用 HTU 将数据传输到 ARM CPU。 我已经使 N2HET 工作、现在我要尝试使 HTU 工作。 我一直在研究生成正弦波的示例(在处理器的文档页面上)。 对我来说、发生的事情很有意义、我已经为我的应用编写了非常类似的内容、我将其用作"测试台"(我甚至将正弦波项目加载到 CCS 中、但这些内容也不起作用、 但我没有检查以确保在映射到寄存器地址等方面一切都是相同的)。 想知道是否有人可以看到我编写的代码是否有任何问题。 在过去的几天里,我一直在用桌上的东西打我的头……

此外、我不使用 HalCoGen 代码、因为这不是我现在可以用于这个项目的东西(出于某种原因、我喜欢从头写入这些东西)、但希望寄存器名称有意义。

该程序将仅使用 N2HET2 (作为一个控制、而不使用 THU)以75%占空比运行 PWM。 N2HET1默认以25%的速度运行(程序最初写入 RAM)、但是一个周期之后、HET 应该在一个新的占空比中从内存中获得一个新的值。 问题是它没有得到值。 它保持在默认占空比。

希望这已经足够了、并且看起来不会很痛苦、但是如果它不让我知道、我会提供我能提供的东西。

主程序:

int main (void){
//
*初始化 HTU
*/
DCP1REG->DCPx[0].ITCOUNT =(1 << 16)|(1 << 0);//执行单个元素传输和单个帧传输
DCP1REG->DCPx[0]。IHADDRCT =(1 << 23)|内存已读出/ MEMHET。
(1 << 18)|//设置为循环缓冲模式
(24 <<2);//设置初始 NHET 地址(ECMP 的数据字段为地址6)
DCP1REG->DCPx[0].IFADDRA =(uint32_t)&data;//设置主存储器
DCP1REG->CDCPx[0].CFADDRA = 0;//清除当前地址 DCP1REG[0].UCP1ENA
;//清除当前地址计数
//启用 DCP[0]控制数据包 A
HET1REG->GCR =(1 << 16);//启用 HTU1

//
*初始化 N2HET
* HTU 连接到 N2HET1
*/
HET1REG->DIR |=(1 << 0);//启用 N2HET1[0]引脚以实现输出
|<<->HET1|=(0); //为输出启用 N2HET2[0]引脚

//设置分辨率预分频
器 n2het1_hr_set (0);
n2het1_LR_set (6);
n2het2_hr_set (0);
n2het2_LR_set (6);

HET1REG->REQENS |=(1 << 0);//在第0行启用请求

//用于 N2HET 初始化的等效代码
//HET1REG->GCR |=(1 << 24)|//打开引脚
//(1 << 17)|//忽略暂挂(待办事项:查看是否需要...)
//(1 << 16));//设置为主模式(TODO:查看是否需要...)
//将程序放入内存
//memcpy ((void *)&HET1RAM、(const void *) het1_instructions、sizeof (het1_instructions);
//HET1REG->GCR |=(1 << 0);//启用 N2HET1外设
n2het1_init (n2HET_init);
n2het2_init (n2HET_prgm);


while (1){

}

返回0;
} 

HET 程序(不能在这台计算机上安装汇编器、但我检查了 HET1程序很多次、看起来应该是什么):

//为 N2HET1外设
const het_memory_t het1_instructions[]={
{
//请求编号= 0、下一个地址= 1、寄存器= a
// 000000 000 0 00001 0110 0 00 0000 0 //
0000 0000 0000 0000 0010 1100 2C0000
//程序
0x000000、
//请求类型=常规,最大计数= 0x270
// 000 01 0 0000000000000001001110000
// 0000 1000 0000 0000 0010 0111 0000
//控制
0x08000270,
//数据
0x00000000,
//保留
0x00000000
},

{
//下一个地址= 0,hr_lr = 0,操作引脚启用= true, 引脚选择= 0、操作=脉冲高电平、
//寄存器= A、比较值= 0xEA60
// 000000 000 0000000000000 0000 0 0 000000
// 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
//程序
0x00000000,
// 000 00 0 000 1 000000000 00000 0 1 0 11 00 0
// 0000 0000 0100 0000 0000 0101 1000
//控制
0x00400058,
//数据
0x0000EA60,
//保留
0x00000000
}
;
//将指令存储器和指令类型默认值放入联合体
//这更方便易用。 指令存储器和
//程序结构将占用相同的存储器空间。
typedef union{
het_memory_t instr_memory[HET1_length];
struct{
CNT L00;
MCMP L01;
}program_strt;
}het1_program;
//实际实例化程序
volatile het1_program het1_program_load; 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我将查看您的代码。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.要运行 NHET 微代码,您需要使用 memcpy (..)将它们复制到 NHET RAM 中:

        memcpy ((void *)&HET1RAM、(const void *) het1_instructions、sizeof (het1_instructions));

    2.在 HTU 初始化中、目的地址(NHET 地址)被定义为24 (24 << 2)、这意味着#7指令的程序字段。 但您只有2条指令(nhet1_instruction)。 通常、该地址是一条指令的数据字段、而不是程序字段。

    如果您想将数据从第二条指令的存储器传输到数据字段、IHADDR 应该为:0x6

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 memcpy、我在 n2het1_init 和 n2het2_init 函数中执行此操作(在初始化上方注释初始化函数的等效代码)。 我可以很好地加载初始程序。 当我输入其他内容时、它会按预期变化。 使用 HTU 的新值不会被传输...

    好的、我对寻址有点困惑。 不知道它是以字节、字或指令长度进行寻址(正弦波示例似乎是以字节进行寻址。 它有一个 N2HET 地址40)。 我想说、我尝试使用值6、但我尝试了很多配置、可能没有尝试过它、并且地址为0x6。 我将更改它、看看它在早上是否起作用。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    对于每个32位 NHET 字段、初始 NHET 地址(IHADDR、位12:2)递增1、并且在 NHET RAM 中的第一个32位字段开始为零。

    我刚刚检查了 Sin_Wave 示例、它将0x28写入位[12:0]、IHADDR= 0xA。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、好的。 这说明了它们没有按2移位的原因。 认为这只是位分配或其他方面的差异。

    我更改了0x6的地址、它似乎仍然不想工作。

    -最大值