This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:MOSC 晶振最坏情况下的驱动电平公式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597688/tm4c1294ncpdt-mosc-crystal-worst-case-drive-level-formula

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我正在寻找与 TI 用于计算 MOSC 晶体最坏情况驱动水平(WC DI)的公式相关的信息

数据表 (第1840页) 指出:


该表还包括三列建议的组件值。 这些值适用于系统板组件。 C1和 C2是负载电容的皮法值、应放置在晶振引脚的每个桥臂上、以确保以正确的频率振荡。 Rs 是在 OSC1引脚和晶振引脚之间与晶振串联的电阻器的值、以 kΩ μ F 为单位。 RS 会耗散部分功率、因此不会超过 Max DL 晶振参数。 只能将建议的 C1、C2和 Rs 值与相关的晶振部件一起使用。 在仿真中使用了表中的值、以确保晶体启动并确定最坏情况下的驱动水平(WC DL)。 WC DL 列中的值不应大于 Max DL Crystal 参数。 WC DL 值可用于确定具有类似参数值但 Max DL 值较低的晶体是否可接受。


根据 TM4C 数据表(第1839页)、我正在查看最大 DI 为100µW μ A 的晶体

参数 参数名称 最小 标称值 最大 和功能
DL 振荡器输出驱动电平 f - OSCPWR - 兆瓦

f. OSCPWR =(2 * PI * FP * CL * 2.5) 2 * ESR / 2。 根据电路中晶体的 CL、FP 和 ESR 参数估算提供给晶体的典型功率、这些参数由 OSCPWR 公式计算得出。 确保为 OSCPWR 计算的值不超过晶振的驱动电平最大值。

当我使用公式(f)时、插入以下值:

fp = 25000000 Hz

CL = 8.0e-12法拉

ESR =Ω Ω

我得到 OSCPWR = 246.74µW μ A、这高于制造商列出的最大 DI 为100µW μ A。

因此、我想知道 TI 使用什么公式来确定 WC DI (最坏情况下的驱动水平)或 RS (串联耗散电阻器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在对晶体和微控制器进行特性描述之后、Rs 值由晶体供应商提供。 如果您需要使用尚未进行表征的晶体、则需要向晶体供应商申请该表征。