请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM TM4C123GH6PMI 是否具有 LIN 支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TM4C123GH6PMI 是否具有 LIN 支持。
TM4C123GH6PM 不具备所有的内置 LIN 支持、例如安全微控制 器 RM41L232或 该系列的其余部分、 但您可以使用 TM4C123GH6PM 上的 UART 进行 LIN 通信。 中断生成和检测以及16字节发送和接收 FIFO 有助于支持 LIN 通信。 您需要依靠 CPU 来计算和检查校验和 并识别从 ID (如果用作 LIN 从 节点)。