This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:支持 LIN

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597271/tm4c123gh6pm-support-for-lin

器件型号:TM4C123GH6PM

TM4C123GH6PMI 是否具有 LIN 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚搜索了完整的"4C123手册"(搜索 LIN)-没有"搜索结果"。

    您可能知道- LIN 提供比 CAN 总线更低的成本和更慢的速度(主要是车辆)通信实施-是一种替代(降低成本)方法、用于提供基本的非关键车辆功能。

    (可能)可以将4C123 UART "按摩"为(部分)形式的 LIN 功能-但我既没有尝试也没有尝试(尚未尝试)。
    请注意、来自(其他)的 MCU 具有适当的 LIN 支持-如果有兴趣、请通过 PM (此处)联系我...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TM4C123GH6PM 不具备所有的内置 LIN 支持、例如安全微控制 器 RM41L232该系列的其余部分、 但您可以使用 TM4C123GH6PM 上的 UART 进行 LIN 通信。 中断生成和检测以及16字节发送和接收 FIFO 有助于支持 LIN 通信。 您需要依靠 CPU 来计算和检查校验和 并识别从 ID (如果用作 LIN 从 节点)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我需要一个具有2个 CAN 和 LIN 的控制器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的爸爸和我的"在美国军队中的地位(1lt)"赢得了这样的称呼。   今天没有那么多。
    存在此类 MCU -建议您通过论坛进行"通过 PM 联系"。 (您需要在论坛注册页面中进行设置)

    在该供应商的(公共)论坛中、从 w/中识别(其他人的)器件并不是一种好的方式... (PM 方法可避免此类违规行为)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上面提到的安全微控制器 RM41L232具有两个 CAN 模块和一个 LIN 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bob Crosby"]安全微控制器

    可以注意到、"LIN"专门针对"非安全和/或关键"应用-而是针对"低成本"?

    答复中的第一个帖子指出...