This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:目标检测错误

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602859/tm4c123gh6pm-error-in-target-detection

器件型号:TM4C123GH6PM

在调试时、我会看到一个弹出窗口、显示 "Error connecting to the target"。我在 TI 论坛上查看了这是一个常见的问题、并且提供了解决方案、但在我的案例中、它们都不起作用。我 已经安装了驱动程序 thrice、我也安装了 使用 LM 闪存编程器擦除整个闪存,我将其解锁,但之后它没有被擦除,它显示“初始化问题”错误,也不会被擦除。

请尽快回复、我的项目正因此原因等待处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     电路板以前是否正常工作? 如果它以前工作过、您是否记得您的代码中可能发生的变化(即更改系统时钟、使频率比 JTAG 频率低10倍、或者您已经配置了一些默认用于 JTAG 接口的 GPIO 引脚) 出现目标连接问题之前?

     您是否还有另一个您也尝试使用的板? 只是想确保它是否与任何驱动程序或 CCS 问题相关。

     最后、您能否手动启动目标配置?

     1.右键单击目标配置,然后选择“启动选定的配置”。

    2.在 Debug 窗口中、右键点击 Stellaris 在线调试接口_0并选择"Connect Target"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感受您的疼痛-正如您所注意到的-事实证明、这种发病率太高了!

    正如供应商 Charles 的出色说明-重要项目必须预测此类问题-多个目标平台提供了附加的"恢复选项"。

    重要的是、您必须对 Charles 提到的问题做出明确的回应。 我还想指出,"项目正因如此而等待执行"证明"高度乐观----同样不可能.。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电路板以前工作过。 我没有更改任何要配置为 JTAG 引脚的 GPIO。 我只是在做 Tiva C launchpad 专题讨论会系列。  

    我也尝试手动连接目标、但我仍然无法连接目标。 它显示"无法连接目标板"。 除了这个、我没有其他 Tiva C launchpad。 是否有任何其他方法可以再次恢复电路板?

    感谢您的宝贵建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    您是否能够使用 LM 闪存编程器解锁器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的,使用 Lm 闪存编程器,我解锁了设备。但是在进行 ICDI 固件更新时,弹出的内存是“无法连接到设备”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    你/我已经写下了此类问题的频率-不可能是好的-然而(很多)这里没有任何证据表明为减少(理想情况下消除)此类问题花费了时间/精力。   (它几乎每天都在这里发生!)

    与往常一样、在尝试进行建设性讨论时、请允许我提请您注意海报的(最近)报告、"ICDI 固件更新消息弹出为"无法连接到设备"。    (我已添加亮点)

    我的问题-(实际上)海报的目标是"更新 ICDI 固件"吗?    我认为不是-怀疑我们已经达到了这个阶段(目前)。    因此,为什么会出现"国际直接投资更新"信息,而不应该采取" 更好的保护措施或(甚至)限制"这种行动,以防止国际直接投资腐败的恐怖行为?    

    现在、Fire/I 已经使用"ICDI"很多年了、但"解锁器件"程序是否应该在完成后默认或传递"太容易"到"更新 ICDI 固件?"    这似乎肯定会"引起问题"-如果它证明情况...    更好地限制了"更新 ICDI 固件"的能力 (即、通过提示 "Do you "ree" want to update the ICDI firmware - Caution!) 可能有担保...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    这是您第一次尝试更新 ICDI 固件吗? 我相信您的 ICDI 固件已经与随附的新 LaunchPad 保持最新。

    您说您解锁了器件。 解锁序列是否成功? 如果您能够解锁器件、则 ICDI/JTAG 接口应该正常工作。 如果 ICDI 工作正常、则您应该能够进行连接。

    您能否再次尝试解锁并显示解锁成功的屏幕截图? 此时不要更新 ICDI 固件。 您能否在 CCS 中连接到目标?

    我还会向我的同事征求一些建议、看看他们是否有适合您的想法。

    我下周将不上班、我不想让您陷入困境。 为了确保您的问题得到跟进、我建议您继续讨论新帖子、以便获得适当的关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    将电路板连接到 PC 时、Windows 设备管理器是否显示 ICDI 设备和 COM 端口? 请附加相同的快照。