This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:我的笔记本电脑无法识别 Tivac

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596512/tm4c123gh6pm-my-laptop-can-not-recognize-the-tivac

器件型号:TM4C123GH6PM

您好,

我的笔记本电脑无法识别 tm4c123ghpm,我尝试了另一台笔记本电脑,但问题相同

任何建议

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的朋友-尽管"感受您的痛苦"-但需要更多事实来纠正您的问题。   以下几项:

    • 您的 MCU 驻留在 LaunchPad 上-您的情况是这样吗?
    • 使用的是哪个版本的 Windows?
    • 您是否已下载通过 PC 实现 TM4C 检测所需的文件?

    有一个出色的"搜索工具"(本论坛的第一行)可揭示(许多)您的问题。   

    此外、(非常)最重要的"贴面"还提供了具体的提及和建议、以解决您的问题。

    有时、将 PC 连接到 MCU 板的 USB 电缆已被证明是可疑的。   切换到一个"已知良好"可以消除这种疑虑。

    缺少 MCU 识别(单独)并不常见-希望这些建议能加快和简化您的"查找"和更正...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白你的意思
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了另一个套件、它正在工作
    但另一个套件仅具有电源、但无法识别
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Muhammad moutiry"]我尝试了另一个套件,它正在工作

    优点-公司/我是"使用多个(新)设备-尤其是"首次使用"的大力倡导者。

    由于您有一个套件(假定为 LPAD)正常工作、您下载并安装所需的 PC 文件看起来正确。

    您(之前)是否曾尝试对"未识别"电路板进行编程-但随后才假定为"未识别状态?"   (所有这些电路板都在包装/发货前进行了测试)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个 LED 都在工作、但突然、这一个只能通电、绿色 LED 亮起
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AHA -"一直在工作"是那里的操作响应。

    您可能会出现两种可能的程序错误之一-这会导致此类电路板被锁定。 我仍然不能确定你的报告是"不承认"。

    请允许我建议您阅读/查看详细介绍您的问题的重要"便签帖子"(在本论坛顶部)以及解决方案指南。 我通过不同的方式进行连接-因此没有必要的经验来进一步指导...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否已尝试重新启动计算机并重试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我多次重新启动它,但问题仍然存在