请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 您好,
我的笔记本电脑无法识别 tm4c123ghpm,我尝试了另一台笔记本电脑,但问题相同
任何建议
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的笔记本电脑无法识别 tm4c123ghpm,我尝试了另一台笔记本电脑,但问题相同
任何建议
此致,
我的朋友-尽管"感受您的痛苦"-但需要更多事实来纠正您的问题。 以下几项:
有一个出色的"搜索工具"(本论坛的第一行)可揭示(许多)您的问题。
此外、(非常)最重要的"贴面"还提供了具体的提及和建议、以解决您的问题。
有时、将 PC 连接到 MCU 板的 USB 电缆已被证明是可疑的。 切换到一个"已知良好"可以消除这种疑虑。
缺少 MCU 识别(单独)并不常见-希望这些建议能加快和简化您的"查找"和更正...
[引用 user="Muhammad moutiry"]我尝试了另一个套件,它正在工作
优点-公司/我是"使用多个(新)设备-尤其是"首次使用"的大力倡导者。
由于您有一个套件(假定为 LPAD)正常工作、您下载并安装所需的 PC 文件看起来正确。
您(之前)是否曾尝试对"未识别"电路板进行编程-但随后才假定为"未识别状态?" (所有这些电路板都在包装/发货前进行了测试)