This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C123BH6PZ:构建问题- RTSC 产品类型和#39;com.ti.rtsc.TIRTOS 和#39;未被识别

Guru**** 2813915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594926/rtos-tm4c123bh6pz-build-issues---rtsc-product-type-com-ti-rtsc-tirtos-is-not-recognized

器件型号:TM4C123BH6PZ

工具/软件:TI-RTOS

我正在进行的项目是一个不同公司的项目的复兴。  我已经将工具链连接在一起、但无法使其正常工作。  我收到以下错误消息。

发生构建文件生成错误..
无法识别 RTSC 产品类型'com.ti.rtsc.TIRTOS。 请至少安装一个此类型的产品。
构建停止..

我不熟悉 TI 工具链。  这是我作为工具链所拥有的工具、由于代码的使用时间较长、因此需要该工具链。

Eclipse (v3.8)   

Code Composer Studio (v5.5/5.1.1)

TIRTOS (v2.0.01.38)

XDCtools (v3.25.4.88)  

正如所写的那样、是我安装工具的顺序。  

供参考、我阅读了一些 RTOS 必须编译的地方。  我不确定这对这个问题有何影响。

如果有任何帮助,将不胜感激。

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    首先、您可以检查 CCS 是否安装了 TI-RTOS。 打开 CCS->Window->Preferences 并按如下所示进行导航(请注意、这可能看起来稍有不同、具体取决于您拥有的 CCS 版本)。 您是否看到用于 TivaC 的 TI-RTOS?

    如果您不这么做、请点击刷新并查看是否出现。 请确保您的目录中没有安装空格。

    假设您已经拥有了它、您能否查看项目的小图标。 它是"RTSC"还是"CCS"?

    最后,项目属性->常规是什么样子的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您提供信息。  它帮助我使编译朝着正确的方向进行。  现在我只需要找到原始团队未提供的一些文件 :)  不是你的问题。

    再次感谢您的解决方案!!

    此致、

    Kim