This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:EtherNet/TCP/IP 堆栈的设置?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600173/rtos-ek-tm4c129exl-settings-for-the-ethernet-tcp-ip-stack

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

也许最后的问题是:上述参考电路板的开箱即用演示中的参数/设置在哪里?  

简单地说:如果我们在使用 DHCP 中介连接时发现此卡存在问题、我想硬接线 IP 接口进行测试。

是的、我知道;我应该将源代码重新扫描到前面...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI-RTOS XGCONF 编辑器中、IP 地址设置位于 IP -常规设置页面下:

    默认情况下、勾选"自动获取 IP 地址"、这将使用 DHCP 获取 IP 地址。

    如果取消勾选 "自动获取 IP 地址"、则可以输入静态 IP 地址。

    请注意、在 CCS 7下、如果您双击 TI-RTOS .cfg 配置文件、默认情况下该文件将在文本编辑器中打开。 若要在图形编辑器中打开、请在 CCS Project Explorer 中右键点击.cfg 文件并选择"Open with XGCONF"(只需在第一次打开时记住所做的选择)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chester 的回答。
    但是,(抱歉,整个生态系统的新内容)——您所说的这种“XGCONF”是什么以及在哪里? (我必须构建的模块,而且还没有构建的模块?)
    我的项目-目前 EK-TM4C129EXL 的开箱即用"体验"没有此类 TI-RTOS.cfg 文件。
    (是的,请开始阅读 TI-RTOS 2.16用户指南...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="LouEEEE!">我的项目-目前 EK-TM4C129EXL 的开箱即用体验 -没有此类 TI-RTOS.cfg文件。我提到的"TI-RTOS.cfg"有点模糊;我是指项目中的.cfg 文件。

     EK-TM4C129EXL 的开箱即用"体验"中的 SECURE_IoT 项目有 一个 secure_iot.cfg 文件。 如果您在 CCS Project Explorer 中右键点击 secure_iot.cfg 文件,然后选择 Open with -> XGCONF:

    这应确保 XGCONF 编辑器打开 secure_iot.cfg、根据我之前的屏幕截图、您可以更改项目的 IP 地址配置以设置静态 IP 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特! 太棒了!

    不知道你们是否允许在论坛上看到风景,但我很想有激情的表现! 感觉很好……!

    您对"开放方式"的简单解释打开了实现的大门。 我完全使用了.cfg 文件-但在我思想简单的世界中、"打开"意味着:"双击"。 正如您所能想象的那样、人们永远不会以这种方式进入 XGCONF。。

    我知道、CCS 的用户可以明显地看到这些东西吗? Eclipse? 我以前也没有认真使用过。 已使用具有30行配置步骤的"构建系统"负载、但未使用 Eclipse。。。

    现在,我明白了:我应该知道/猜测/推测... 但这种简单的东西确实会给进入带来障碍。

    TI Sharpies /更高版本? 请注意:您这里有一位充满动力的系统开发人员、已经对 TI 的功能集和优势表示赞赏、希望能够在相当大的市场上找到合适的解决方案、因为他们在退出大规模的 TI 产品开发时遇到了很多困难。

    在哪里可以找到有关这些内容的自定进度、深入、编写良好的教程。 IE、有关将 SPI 器件与 EK-TM4C129EXL 相连的教程?

    Chester、感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="LouEEEE!">您对"开放方式"的简单解释打开了实现的大门。 我完全使用了.cfg 文件-但在我思想简单的世界中、"打开"意味着:"双击"。 正如您所能想象的那样、人们永远不会通过这种方式来使用 XGCONF ...问题是 CCS 具有多个与.cfg 文件扩展名相关联的编辑器。 在从 CCS 6变为7时、由于某种原因、.cfg 文件扩展名的默认编辑器从"XGCONF"更改为"XDCscript Editor"。

    在 CCS 的 Window -> Preferences 下、您可以选择 XGCONF 作为.cfg 文件的默认编辑器:

    默认编辑器用于文件、除非先前已通过右键单击并选择"打开方式"为文件选择了特定编辑器。