This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:GUI Composer V2连接到器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600498/ek-tm4c1294xl-gui-composer-v2-connecting-to-device

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

你(们)好

我在使用 GUI Composer V2在线版本和 EK-TM4C1294XL 方面需要一些帮助。 我在将设备连接到应用程序时遇到问题。 弹出的错误是"Error configuring Debug Server: Error=Operation was aborted"。 当我在不连接的情况下构建和运行该应用程序、然后配置串行端口、它会提示等待数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pranav、

    我试图重现这种情况,但没有任何运气。 对我来说、它正在成功下载到同一电路板。 CCS 是否也连接到电路板?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果我让 CCS 运行一个激活的调试会话并且我在 GUI Composer 中将选项设置为自动编程、那么我会收到与您相同的错误消息:

    配置调试服务器时出错:错误=操作已中止

    如果我在 CCS 中终止调试会话、则没关系。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 John。

    我刚刚意识到我解决了一个问题、并创建了另一个问题。

    我使用的是监控协议、我收到了另一个错误。  下载程序时出错:加载文件时遇到问题:C:/Users/Pranav/AppData/Local/Temp/ti_cloud_storage/Tiva TM4C1294NCPDT.data 无法确定文件的目标类型

    我已尝试断开并重新连接设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试为程序指定.out 而不是.bin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不熟悉 TI。

    感谢您的帮助。  

    在目标设备成功连接编程器件和闪存后、我将看到与目标设备的通信失败。

    我所做的就是通过添加可变延迟并将延迟环路中的200000替换为延迟来编辑闪烁示例。  

    刻度盘应控制延迟以改变 LED 闪烁周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是我的一位同事刚刚创建的一个视频、其中显示了如何在 GUI Composer 中开始您的第一个项目。


    www.youtube.com/watch


    我想、当您浏览向导时、您选择了 USB-UART 作为您的通信。 请尝试选择 XDS。 要使用 USB-UART、您需要在代码中通过 UART 发送数据。 此外、为了使 GUI Composer 能够访问变量、它需要是全局变量(因此它具有固定地址)。 上面的视频显示了如何添加全局变量、然后将其连接到 LED 状态控制器。 您也可以通过类似的控件来控制延迟循环、但它需要是包含该值的全局变量。

    此致、
    John