This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:异步访问的 EMIF 时钟

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594509/tms570lc4357-emif-clock-for-asynchronous-access

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们计划使用 EMIF 与外部器件(FPGA)进行通信、以访问其寄存器。 据我所知、从 EMIF 的角度来看、这将被管理为异步访问。

我正在寻找可设置的最大 VCLK3频率:

  •  它是否为150MHz、如 TMS570LC4357数据表的"6.6.2时钟域"章节所示(请参阅表5-2)。 时钟域时序规范")?
  • 是100MHz、因为"表6-38中的"tc (CLK)"最小值为10ns。  EMIF 同步存储器开关特性"? >>那么、tc (CLK)上的这个约束是否只适用于同步访问?

来自我们团队中的 FPGA 设计人员、使用 EMIF 时钟信号(如果可用)看起来很有趣、即使对于异步访问也是如此:

  • 无论 EMIF 配置如何、您是否确认在任何时候输出 EMIF_CLK 信号?
  • 如果 VCLK3可配置为150MHz、该引脚是否能够输出150MHz 的信号?

此致、

盖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gael、

    我需要对此问题进行一些调查、稍后将与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gael、

    答案如下。

    [引用用户="Gael Le Moing"]

    •  它是否为150MHz、如 TMS570LC4357 数据表的"6.6.2时钟域"章节所示(请参阅表5-2)。 时钟域时序规范")?
    • 是100MHz、因为"表6-38中的"tc (CLK)"最小值为10ns。  EMIF 同步存储器开关特性"? >>那么、tc (CLK)上的这个约束是否只适用于同步访问?

    [/报价]

    这些假设是正确的。 对于异步访问、限制为150MHz、而对于同步访问、限制为100MHz。

    [引用用户="Gael Le Moing"]

    来自我们团队中的 FPGA 设计人员、使用 EMIF 时钟信号(如果可用)看起来很有趣、即使对于异步访问也是如此:

    • 无论 EMIF 配置如何、您是否确认在任何时候输出 EMIF_CLK 信号?
    • 如果 VCLK3可配置为150MHz、该引脚是否能够输出150MHz 的信号?

    [/报价]

    这应该是真的。 EMIF_CLK 信号输出不由 EMIF 访问门控、应始终可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的好消息。

    此致、

    盖尔