This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:TIRTOS 上的 CLI 实施

Guru**** 2587915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600050/rtos-tm4c129encpdt-cli-implementation-on-tirtos

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

如何 使用 UART 在 TI RTOS 中创建简单的命令行界面程序? 是否有任何指向它的指针?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您正在寻找适用于 TM4C 的 TI-RTOS UART 示例、则可以从 Resource Explorer 导入。 请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CLI 和 UART 之间并不特别相关。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    感谢您的澄清!

    您好、Anjali、

    请查看 TivaWare Utlies 库中的命令行处理模块部分、看看这是否是您所需的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我对此肯定没有任何授权、但我们计划将开箱即用演示视为确切的模板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="LouEEEE!"]当然对此没有任何授权[/引用]

    罗杰!   这样、"开箱即用"是否同样是"所需的细节、灵活性和性能?"    (例如、"鞭状裂纹"(营销)可能已经匆忙"开箱即用"-不是?)

    即使是"白痴老板"(包括你和我)也必须期望(有点)"比完美"来自(大多数)"开箱即用"。    (通常由开发产生、"超时!")

    这种"模板"(即使可用时也是如此、尤其是可用时)是否证明"低于最佳?"    如何才能"克服"这种情况?