主题中讨论的其他器件:SEGGER
大家好、我们想从 STM ARM 转移到您的 Tiva MCU... 我们已经有了一些入门套件、但现在、我们希望开发自己的电路板。
我的问题是我们应该使用哪个编程器/调试器。 例如、我找到了"XDS 200调试探针"、但我不知道它是调试器、还是也可以用作编程器。
谢谢你。
1月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们想从 STM ARM 转移到您的 Tiva MCU... 我们已经有了一些入门套件、但现在、我们希望开发自己的电路板。
我的问题是我们应该使用哪个编程器/调试器。 例如、我找到了"XDS 200调试探针"、但我不知道它是调试器、还是也可以用作编程器。
谢谢你。
1月
既然您已经认识到了"更大的 ARM MCU 使用和认知度"的价值、那么选择一个证明"供应商不可知"的编程器/调试器是否更好? (因此、您可以将其与多个 MCU (而不仅仅是一个 MCU)重复使用。 真的-是否可以期望"只有一个"供应商始终提供"最佳且唯一"的 MCU 解决方案? (即最佳功能集、性能、外设、价格和可用性-仅列出几个)
除了轻松适应"多家供应商的 MCU"之外、您还应该考虑每个新供应商的 MCU (和 IDE)可能呈现的"陡峭学习曲线"的可能性吗? 同样、"vendor 不可知"IDE -助您一个救之用! Keil 和 IAR 都提供低成本评估版本(有些瘫痪)、但在帮助您熟悉许多 MCU 方面却非常有效、并且在"加速、放松和增强"您的"学习曲线!" (仅由"供应商无关"IDE 提供的一致性大大降低了这一要求!)
和-仅现在-连接到编程器/调试器。 有一个公司很长,"领导着包装"拥有最大的市场渗透率(任何一个),我们的公司和(许多)其他公司-"发誓我们的忠诚!" Segger 的"J-Link"是显而易见的领导者-我们没有找到 ARM MCU (我们使用5个不同的供应商来源)、当连接(并立即/轻松地"连接")到 J-Link 时、这并不是"非常高兴"! (注-公司/我不会因该认可而获得任何补偿或其他价值。)
J-Link 似乎避免了许多"锁定"和其他困难、这些困难每天向(较小)供应商锁定设备的用户揭示(接近)。 (此论坛的简单扫描将识别"无法连接-现在怎么办?" 在论坛主题发布中(如果不是最重要的)。)
请注意、J-Link 通过"教育用途"提供了高度折扣-但您不会被迫申请学生/讲师身份!
您选择的工具将对您的成功产生重大影响! 由于"缺乏意识"(一个希望)、选择"低于最佳"的做法现已被避免! (按"最佳"-最稳健-最随和(任何供应商的 MCU)以及 JTAG 和 SWD 功能(仍不可用、此处)以及全球销售主管和折扣!)