This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:选择哪个编程器/调试器?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594126/tm4c123gh6pm-which-programmer-debugger-select

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:SEGGER

大家好、我们想从 STM ARM 转移到您的 Tiva MCU... 我们已经有了一些入门套件、但现在、我们希望开发自己的电路板。

我的问题是我们应该使用哪个编程器/调试器。 例如、我找到了"XDS 200调试探针"、但我不知道它是调试器、还是也可以用作编程器。

谢谢你。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、
    XDS200也可用作编程器。 它们都可以。
    如果您想以"低成本"开头、只需订购 Launchpad EK-TM4C129XL 即可。 它不仅拥有可供您学习的 Tiva MCU、还拥有调试器/编程器-价格不到20.00美元。
    您可能需要查看此文本、其中包含一些其他提示: docs.google.com/.../158x7QN1snfdZEPRIzSDgMzlSRWVrXyXgoteLmbXnqnU
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    既然您已经认识到了"更大的 ARM MCU 使用和认知度"的价值、那么选择一个证明"供应商不可知"的编程器/调试器是否更好?    (因此、您可以将其与多个 MCU (而不仅仅是一个 MCU)重复使用。     真的-是否可以期望"只有一个"供应商始终提供"最佳且唯一"的 MCU 解决方案?  (即最佳功能集、性能、外设、价格和可用性-仅列出几个)

    除了轻松适应"多家供应商的 MCU"之外、您还应该考虑每个新供应商的 MCU (和 IDE)可能呈现的"陡峭学习曲线"的可能性吗?   同样、"vendor 不可知"IDE -助您一个救之用!    Keil 和 IAR 都提供低成本评估版本(有些瘫痪)、但在帮助您熟悉许多 MCU 方面却非常有效、并且在"加速、放松和增强"您的"学习曲线!"    (仅由"供应商无关"IDE 提供的一致性大大降低了这一要求!)

    和-仅现在-连接到编程器/调试器。   有一个公司很长,"领导着包装"拥有最大的市场渗透率(任何一个),我们的公司和(许多)其他公司-"发誓我们的忠诚!"    Segger 的"J-Link"是显而易见的领导者-我们没有找到 ARM MCU (我们使用5个不同的供应商来源)、当连接(并立即/轻松地"连接")到 J-Link 时、这并不是"非常高兴"!   (注-公司/我不会因该认可而获得任何补偿或其他价值。)

    J-Link 似乎避免了许多"锁定"和其他困难、这些困难每天向(较小)供应商锁定设备的用户揭示(接近)。    (此论坛的简单扫描将识别"无法连接-现在怎么办?" 在论坛主题发布中(如果不是最重要的)。)

    请注意、J-Link 通过"教育用途"提供了高度折扣-但您不会被迫申请学生/讲师身份!   

    您选择的工具将对您的成功产生重大影响!    由于"缺乏意识"(一个希望)、选择"低于最佳"的做法现已被避免!     (按"最佳"-最稳健-最随和(任何供应商的 MCU)以及 JTAG 和 SWD 功能(仍不可用、此处)以及全球销售主管和折扣!)