您好!
我有两块基于 TIDM-TM4C129POE 制造的电路板。 一个仍然可以工作、另一个不工作。
第二个开始工作、但在休息一周后、当我再次打开它时、它就停止工作了。
PSE 正在不断尝试添加电源、但失败了。
我将阻抗与另一个电路板进行了比较、但它们似乎匹配。
我通过向 J7提供48V 电压并测量 POE_NET05和 GNDX 之间的电压、将问题范围缩小到(48V -> 5V)直流/直流部件。 并在 POE_NET12和 GND 之间测量0V。 请注意、电路仅消耗 J7中的 mAs。
我找不到任何有关此直流/直流转换器部件的描述其工作原理的全面文档。
可以有人帮助我进一步缩小问题范围吗? 我也很感谢对该器件的功能描述(因为我最初是软件开发人员)。
谢谢、
格尔格利