This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C129POE:TIDM-TM4C129POE 直流/直流转换器问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129POE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593407/tidm-tm4c129poe-tidm-tm4c129poe-dc-dc-converter-issue

器件型号:TIDM-TM4C129POE

您好!

我有两块基于 TIDM-TM4C129POE 制造的电路板。 一个仍然可以工作、另一个不工作。
第二个开始工作、但在休息一周后、当我再次打开它时、它就停止工作了。

PSE 正在不断尝试添加电源、但失败了。
我将阻抗与另一个电路板进行了比较、但它们似乎匹配。
我通过向 J7提供48V 电压并测量 POE_NET05和 GNDX 之间的电压、将问题范围缩小到(48V -> 5V)直流/直流部件。 并在 POE_NET12和 GND 之间测量0V。 请注意、电路仅消耗 J7中的 mAs。

我找不到任何有关此直流/直流转换器部件的描述其工作原理的全面文档。
可以有人帮助我进一步缩小问题范围吗? 我也很感谢对该器件的功能描述(因为我最初是软件开发人员)。

谢谢、
格尔格利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gergely、
    因此、无论是 J6还是 P7供电都不起作用、对吧?

    直流/直流控制器数据表可在 以下位置找到:www.ti.com/.../tps23753.pdf

    您能否检查 TP6、TP8和 TP10并比较工作板和非工作板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的回答。 从那以后、我一直在查看设计和您提到的文档、我认为我主要了解发生了什么、但并非所有事情都很清楚...

    但我发现问题是:U3焊接不好、通过稍微推动、电路开始工作。 (H...)

    感谢你的帮助、
    格尔格利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您的问题得到解决!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、根据"电路板连接失败的引脚"以及"故障"时的"运行持续时间"、IC 可能已损坏。 它(现在)似乎起作用并不意味着它在"远离和超出您的控制范围"的情况下已避免(某些)损坏(可能会在以后引起)和下游。

    是否由于"局部"芯片加热而导致"起升引脚"的"内部芯片问题"?   (公司/我已经注意到这种情况-尤其是具有电源开关/转换 IC 的情况。)   您(真的)不知道您的是"电路板制造问题"-还是芯片问题-您是吗?

    此类电路板的最佳做法是对其进行标记-识别带有"问题"的 IC 和引脚编号-以及(理想情况下)更换该 IC -或仅将电路板的使用限制为"本地和非关键"应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的警告。 这些 PCB 只是原型、因此根本不安全。
    是的、你不能肯定这是一个制造问题、但现在它可以工作、芯片不加热、也不加热(我已经检查过)、所以我认为制造问题的可能性更大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对您来说很好-保持(那个)板靠近-不要大声说出"制造问题"... (我几乎听不到您的声音...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是用手焊接的,所以我猜它不是那么重要;)