This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 任何带有 CAN FD 的 Tiva 系列微控制器?

Guru**** 2569285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592865/any-tiva-series-microcontroller-with-can-fd-on-it

您好!  

你们是否认为您会在 任何微控制器上使用 CANFD?

谢谢、  

调整数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CANFD 在 Tiva 系列上不可用。 您可能希望在 TI C2000论坛中查询他们是否会在未来的产品中提供 CANFD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Charles 的快速回复。 另一个快速问题。 我在这里查看其中一个数据表:
    www.ti.com/.../tm4c123gh6pm.pdf

    在哪里可以找到工作/待机电流额定值? 我试图进行快速搜索,但结果不是很好。

    谢谢、
    调整数
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请转至相应数据表中的电流消耗部分。 下面是数据表中 TM4C129器件的一个片段。