This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ESM 组2位3错误-- Cortex-R5内核致命总线错误

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592638/tms570lc4357-esm-group-2-bit-3-error----cortex-r5-core-fatal-bus-error

器件型号:TMS570LC4357

您好、支持人员、

ESM 组2位3错误-- Cortex-R5内核致命总线错误是如何发生的?

这是否意味着 CCM-R5不会产生任何故障?

实质上、如何理解 ESM 组2位3错误的含义? 任何详细信息都将很有帮助。

谢谢你。

此致

Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于与 Cortex R5F 相关的新总线结构、LC4357中使用了此 ESM 错误。 如您所知、存储器(SRAM 和闪存)位于 L2总线接口上。 当发生不可纠正的 ECC 错误等严重错误时、该错误将通过此 ESM 通道被捕捉为已标记。 由于总线结构和 CPU 错误通知的延迟、这是 LC4357的独有特性。 由于延迟、无法区分 RAM 中的不可纠正错误与闪存中的不可纠正错误。 更多信息、请参阅 TRM 中与闪存和 SRAM 相关的事件总线使用讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    因此、当用户获得 ESM 组2位3错误时、以下寄存器中至少有一个将包含双位 ECC 错误标志集:

    L2RAMW 错误状态寄存器(RAMERRSTATUS)
    闪存全局错误和状态寄存器(FEDAC_GBLSTATUS)

    这是正确的说法吗?
    请确认。

    假设根据 TRM 和 ARM 文档正确设置了接口。

    谢谢你。
    此致
    Pashan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pashan、

     当在 CPU AXI-M 总线上检测到不可纠正的 ECC 错误时、CPU 通过其事件总线接口将此错误事件发送给 CPU。 然后、EVENTBUS (48)被直接连接至 ESM GP2.3。 在 L2RAMW 或 L2FMC 中未捕获任何标志。 如 Chuck 所述、LC4357是一种基于高速缓存的架构。 它不同于 LS31xx 类型的器件。 从 L2FMC 闪存包装程序将数据返回到 CPU 的 AXI 接口、直到检测到的错误在周期方面不再是确定性的。 闪存/RAM 包装程序不能再将一个在事件总线上检测到/发出的 ECC 错误与引起它的错误地址相关联。 因此、闪存/RAM 包装程序中也没有不可纠正的错误地址寄存器。

     在我看来、Cortex-R5架构也存在一些缺陷。 当检测到不可纠正的 ECC 时、它只通过事件总线向错误事件发出信号。 但是、它不会在其边界上输出相关的错误地址。 我们只能将事件总线(48)路由到 ESM。 未记录错误地址。 您不能在 CPU 中使用数据故障地址寄存器。 仅用于 在 ATCM / BTCM 上检测到的故障、而不用于 AXI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您详细解释 IP 块之间的连接。

    那么、TMS570LC4357器件中 FEDAC_GBLSTATUS 寄存器的位13将在什么条件下设置?

    与 FEDAC_GBLSTATUS 寄存器第13位的 TRM 中一样、隐式读取意味着什么?

    热切地等待您查尔斯的来信。
    谢谢你。
    此致
    Pashan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pashan、
    FEDAC_GBLSTATUS 的第13位与包装程序在 CPU 从复位状态释放之前从闪存组中隐式读取相关。 系统复位后、包装程序将从闪存组的 OTP 扇区执行一些读取。 读取包括读取 AJSM 密码和器件配置。 这些读取不是 CPU 读取。 CPU 仍然保持在复位状态。 在闪存包装程序内有 ECC 逻辑、此逻辑将检测这些隐式读取的 ECC 故障。 这两次读取完成后、CPU 从复位状态中释放出来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    非常感谢您提供的所有这些解释和见解。
    因此、如果我看到系统中设置的 ESM 组2位3、那么本质上它是器件内的芯片错误、假定闪存 ECC 内容在所有地方都是正确的。
    是这样吗?
    请确认。
    谢谢你。
    此致
    Pashan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pashan、

    是的、您认为是正确的。 如果闪存组填充了数据及其相应的 ECC、则如果 CPU 检测到错误、则它可以归因于闪存组中的故障、甚至是闪存组和 CPU AXI 接口之间的逻辑。 闪存组和 CPU 之间的分别是闪存包装程序和 CPU 互连子系统。 数字数据路径上可能存在卡在故障。 这也会被捕获。