This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 无变压器通信问题

Guru**** 2576585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591230/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-transformerless-communication-problem

器件型号:TM4C1294NCPDT

你好

我设计了一个连接到分组交换机(Marvell 88E6070)的 MCU PCB。

现在、我遇到了一个问题、即 MCU 和采用无变压器设计的开关之间的以太网通信问题。

我已确认从开关到 MCU 的数据传输正常、但 MCU 到开关的数据传输不起作用。

我想知道 MCU 内部的灌电流如何、因为我知道没有任何内部终端、所以它应该定义灌电流的数量。

谢谢你

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这里有一个开关中的寄存器功能、用于设置 A 类或 B 类灌电流模式
    一般来说、开关在 B 类上、建议使用 A 类进行无变压器设计。

    您是否有与开关类似的位?

    我们如何更改 MCU 侧的电流吸收?

    我想知道为什么端接电阻器上拉至所示数据表中的3.3V、因为几乎 PHY 的电源电压为1.8V。

    谢谢你
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我有一个变通解决方案、在 Marvell 交换机接收器侧的上拉电阻大约为6.8 Ω 时添加一个极低的电阻。

    我唯一想知道的一个关键是、如何驱动 TM4C1294的内部电流和内部端接电阻

    谢谢、

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    TM4C129x 集成 PHY 中没有特定的终端控制寄存器可用。 您能否分享您的原理图和您为让我了解您的电路组件所做的更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit

    当然、我使用发送的消息。

    该电路非常简单、只需为每一端添加上拉电阻(6.8 Ω)、为每一端添加下拉电阻(50 Ω)将电容器(0.01uF)的串联一个电容器(0.01uF)接地。 Marvell RX 端有。

    MCU TX 端与 TM4C 数据表相同、只有电阻器(50欧姆)上拉至 VCC。

    我只想知道以下问题:
    1) 1)它是当前模式吗?
    2) 2)如果问题是、它的电流是如何灌入的?
    3) 3)芯片组中是否包含终端?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您提供原理图。 为什么在1.8V 时上拉电阻、因为摆幅电压为+1V/-1V。 您能否查看以下应用手册?

    www.ti.com/.../slla327.pdf

    PHY 上没有端接、因此所有端接都必须在电路板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    1.8V 的上拉电压是 Marvell 公司的建议。

    对于摆幅电压、基于上拉时的灌电流乘以端接电阻器、因此差分对的电压为1V。

    我知道、上拉电阻器上的端接是为了产生摆幅电压并匹配信号端的阻抗、因此它是50欧姆。

    但我不确定有多少电流从 TM4C1294灌入、您能帮助确认吗?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您是否可以同时捕获 TX 和 RX 侧的输入和输出摆幅?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    请参阅包含 MCU 端和开关端的文件。

    请帮助确认我的问题吗?

    谢谢、

    John

    e2e.ti.com/.../Waveforms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    由于 MCU TX 侧驱动差分摆幅、因此不应灌入电流。 在开关 RX 侧没有上拉电阻的情况下、波形是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    您意味着 MCU 不是电流模式、因此它是电压模式、对吧?

    如果是电压模式、为什么电路建议具有上拉电阻器?

    第二个波形是根据 Marvell 的建议和应用、通过上拉电阻器50欧姆在开关 RX 侧测量的。

    如果您希望在没有上拉的情况下看到波形、我将会由于设备已占用而延迟测量该波形。

    谢谢、
    John