This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:连接到 PC 时的 USB 批量示例问题

Guru**** 2603295 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591867/ek-tm4c123gxl-usb-bulk-example-issues-when-connecting-to-pc

器件型号:EK-TM4C123GXL

大家好,  

请 在 launchpad 上测试 USB_DEV_BULK 示例。  我目前正在参加最新的 TIVAARE  

TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl\USB_dev_bulk。
我可以编译和下载 ,没问题  

现在,当我连接到 Win10 PC 时 ,PC 会看到连接了新设备并要求提供正确的驱动程序。 使用标准 WIN 过程 Windows、设备管理器、更新驱动程序软件...  并 使用 Tivaware _C_Series-2.1.4.178\windows_drivers\usb_dev_bulk.in中的文件,如果 我遇到了附件中的错误。

检查驱动程序  TivaWare_C_Series-2.1.4.178\windows_drivers\usb_dev_bulk.cat 中的证书 、它看起来 签名已过期 、请参阅 Attach 中的  

请 你弄错了吗?  这是不是特征问题?

谢谢你  

再见

卡洛

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现这很奇怪。 我仍在 Windows 7计算机上、但我看到的文件(C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\windows_drivers\usb_dev_bulk.cat)为2016年10月18日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    请单击 “查看证书” 按钮, 您将看到有效日期 m 指。

    您是否在 SEMA Tivaware 版本的"新"机器上尝试 过?

    哪里 出错了?

    谢谢你  

    再见

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了从 Web 下载的 TivaWare 版本2.1.4.178。

    我检查了、实际上在2017年2月24日安装了 TivaWare。 有一天我很幸运。 我将研究获取新的有效证书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    好的、谢谢
    请随时向我发布
    再见
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我得到的反馈是、当驱动程序使用时间戳进行签名时、时间戳用于验证签名时证书是否合法。 因此、只要有时间戳、驱动程序就应该继续正常工作、因为操作系统会根据证书日期检查时间戳。

    此外,该错误也不是您在过期证书时会遇到的错误。 我不能完全确定会导致错误的原因。 有两种可能是其中一个驱动程序文件已损坏,因此其散列值与.cat 文件中存储的值不匹配。 或者已经安装了另一个使用相同.inf 名称的驱动程序。 我看到驱动程序发生了错误,这些驱动程序已被更改以包含不同的设备,但原始设备仍以相同的.inf 名称安装。 驱动程序文件由.inf 文件名存储、并且使用该名称的驱动程序多个但不同、这会使 Windows 无法工作。