Other Parts Discussed in Thread: TL431, TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL, TLVH431
主题中讨论的其他器件:TL431、 TM4C1294NCPDT、 TLVH431
内部基准 VREFP = VDDA 按预期工作、生成适当的 MCU 温度、直流电流、直流 电压测量 ADC0/1。
移除 R41并串联10Rk X11引脚34 以限制电流3.3V 基准 @330ua VREFA+= 1VDC 、但 使用 串联10R0提供575ua、因为 VREFA+ 在 2.7vdc 下达到最高输出。 请注意、模拟 比较器阶梯电阻器链 也为 VDDA 供源 、并配置为 内部基准和外部基准模式。
(TP13)处的外部 VREFA+ ADC0/1基准将 TL431精密 电压源降至3mA、 并通过 U5 +3V3 1A LDO 稳压器供电。
TM4C1294NCPDT 数据表27-45 列出了 IVREF 最小值330.5ua / 440ua 最大值@3V3。
为什么 与 内部配置相比、EX-TM4C1294XL ADC0/1 VREFP 需要更多的外部电流? 如果热接线 X11引脚34没有 一些串联电阻值以保持表27-45中列出的电流、那么它提供如此大的电流是否正常?