Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
大家好、
在波特率为7.5MHz 时、MibSPI 发送数据不正确、这是一个问题。 数据似乎是1位 sheft。
t 波特率3.75MHz 时没有问题。 是否存在任何频率限制?
您对此问题有什么想法吗?
如果 MibBSP5的 TX 缓冲区为空,在该传输期间如何运行?
预期数据:3c 04 10 00 40 00…
7.5MHz“MasterRx:3C 02 08 00 20 00…
外设:MIBSPI5作为从机
极性:0
阶段:0
CSHOLD:1 (由于 MIBSPI#110勘误,我们不使用 CS,但设置1)
SPICLK:来自主器件的 INPUR,它是其它 MCU。
HALCoGen 配置
如下所示。 数据会发生一些时间偏移。
极性:1.
阶段:0
预期数据:FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE…
7.5MHz"MasterRx:FE 7F 7E 7F 7E 7E 7F…
3.5Mhz 没有问题。
请您对此进行调查吗?
谢谢、此致、
Kuerbis