工具/软件:TI C/C++编译器
您好! 
客户希望使用 Misra check 和 PC-Lint 来验证其代码。 已知 TIVAware 不符合 MISRA 标准。 他必须在 CCS 中设置哪些例外情况和警告? 
此外、他还想使用 ROM API。 这样可以减少异常。 如果他使用 ROM API 库、他必须在项目中至少实现哪个源文件? 他不想包含所有文件、因为他与 SVN 合作、并且不想始终检出所有文件。
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好! 
客户希望使用 Misra check 和 PC-Lint 来验证其代码。 已知 TIVAware 不符合 MISRA 标准。 他必须在 CCS 中设置哪些例外情况和警告? 
此外、他还想使用 ROM API。 这样可以减少异常。 如果他使用 ROM API 库、他必须在项目中至少实现哪个源文件? 他不想包含所有文件、因为他与 SVN 合作、并且不想始终检出所有文件。
此致、Holger
[引用 USER="HS WG-FAE ]TIVAware 已知不符合 MISRA 标准。 [/报价]
您好 Bob、
我"单击"了 FAE 的帖子、而不是您的帖子、以便我可以"捕获"并展示他的报价。
他断言:Misra 合规性-您的帖子(似乎)与此相矛盾。 (并且永远不会/永远不会做海报的"合理"(甚至试图为其 观点/信仰辩护)-令人厌恶!) "已知"可避免任何来源归属/识别-这使得它远远不能令人信服!
当 与 TivaWare 一起使用时、您是否可以解决与 Misra 合规性/不合规性相关的明显"冲突"? (或-通过 StellarisWare)
请注意、我们特别喜欢您的"注意事项"-明确指出-(任何)限制/减少"例外和警告"-(可能)违反 Misra 的意图和/或有效性。
Bob -您是否知道(有) Misra 上的此类限制/稀释是否"正式"允许? 如果是、那么"多少"就是"太多?" (如果这不在您的掌握范围内、我将让员工进行检查-不过、您似乎很熟悉。) Bob、谢谢您、为我们提供了如此周到和有针对性的指导!
Bob、
谢谢-非常及时、详细和感激的回应。
正如您可能已经指出的那样-公司/我是一个(有点)"词和意思"迷。 (医疗设备和国防设计/销售-这是必需的)
因此、我是否可以询问-一旦在 CCS 中启用了 MISRA 检查"is"、它(然后)是否符合"MISRA 兼容性"标准?
我认识到、此类"监管和/或签发机构"(通常)"难以理解"的规则/方法-是否曾回答/披露过此"合规问题-启用 Misra 时-?
再次感谢您(许多)回答的快速和精确度...