主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL、 DRV8833、 CC3100、 TM4C123
您好!
我想回答的是采用 MCU 和 Wi-Fi 实现的微步进电机控制物联网参考设计和使用高性能 MCU 项目驱动步进电机参考设计、 但我不知道如何为电池和电路板供电、有图显示了电路板之间的整个跳线连接、包括电池和 USB 连接?
IH 提供的 pdf 中没有包含电池的 conexion、如图所示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想回答的是采用 MCU 和 Wi-Fi 实现的微步进电机控制物联网参考设计和使用高性能 MCU 项目驱动步进电机参考设计、 但我不知道如何为电池和电路板供电、有图显示了电路板之间的整个跳线连接、包括电池和 USB 连接?
IH 提供的 pdf 中没有包含电池的 conexion、如图所示。
"步进电机"单独使用-未提供足够的详细信息来提供最终答案。 存在各种各样的步进电机-这是您特定步进电机的"电源要求(电压和电流)"-它将决定 USB 电缆本身的电源-是否足够了。
提供足够的电源是-最常-"第一步"-导致项目成功。 如果电源出现故障(电压不足和/或不正确)-将出现无数"问题"-并非所有问题都一致-也不容易解决。
虽然我们的团队不使用供应商的"DRV 模块"、但他们为"外部"电机电源输入提供了一个良好的连接输入、这似乎是合理的。 (即 不通过单根 USB 电缆)
电机电压-通常-但不是始终-将高于评估板的电源电压。 虽然这些电压将(可能)共享相同的接地连接-您必须防止将"外部源电机电压"直接连接到电路板的任何现有电压电源。 (通常为5V 和3V3)
阅读 DRV 手册后、我们预计会增加(需要)重点和细节... 您必须获得正确的电源电压! 错误的连接(即使是非常短的连接)可能会严重损坏您的所有连接板! (不要问-我怎么知道!)
最好在此处展示一个清晰的图表、以便供应商员工(具有详细的内部信息)可以正确地进行审核和提供建议。
你好 Guru,Guillermo, (这个头衔不会阻止我的职位被(被吸收)靠近"敏感"区域。 (例如、DRM 后处理冲突)。
[引用 user="Guillermo Olmedo"]我将使用的步进器峰值为3.15V/1.8A。
我不赞成您的尝试、即"仅使用 USB 电源运行应用程序"、正如您所注意到的。 这不仅是"无法正常工作"、而且可能会损坏您的 MCU/DRV 板和 PC、这引起了人们的担忧。 该电机施加的电感将产生电压尖峰、而(不充分)电源可能无法"抑制"此类瞬变、从而打开门以损坏。
使 MCU 和 DRV 板之间的接地端变为公共接地是"正常"的。 我必须小心、不要"加入"任何由外部电压产生/调节的电路板。 大多数此类板载稳压器都无法承受此类(外部)电压引入!
当您声称不提供"注意"的电源输入连接"时-这(不)是否会将 DRV 板限制为仅为5V 或更低电压的电机供电? 这是一个严重的限制-对于这样一个板、"DRV"(授予)似乎是一个"延伸"。 (闪 耀或滑行看起来更合适)确实有低电压电机"需要"高电流-通过 PC 的 USB 端口/电缆为这些电机供电(几乎)是没有机会的!