This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR:完整跳线导线连接

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, DRV8833, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/588277/tidm-tm4c123steppermotor-complete-jumper-wire-conexions

器件型号:TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLDRV8833CC3100TM4C123

您好!

我想回答的是采用 MCU 和 Wi-Fi 实现的微步进电机控制物联网参考设计使用高性能 MCU 项目驱动步进电机参考设计、 但我不知道如何为电池和电路板供电、有图显示了电路板之间的整个跳线连接、包括电池和 USB 连接?

IH 提供的 pdf 中没有包含电池的 conexion、如图所示。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、

    由于内部误派职位。 回复将延迟至星期一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EK-TM4C123GXL 必须提供5V 电压。 这通常在开发过程中通过"调试"USB 连接提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    能否通过质子的相同引脚+5/GND 为 DRV8833和 TM4C123GXL 供电?

    在物联网情况下、我也应该为 cc3100供电吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 CC3100 BoosterPack、它将由 EK-TM4C123GXL Launchpad 供电。 至于 DRV8833评估模块、我认为这取决于您使用它驱动的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在标题中提到的、我想使用 TM4C123实现驱动步进电机的物联网和非物联网部分。

    正如您建议的、在这两种情况下、我只需为 TM4C123供电即可正确执行两个项目?

    我不想损坏电路板。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "步进电机"单独使用-未提供足够的详细信息来提供最终答案。   存在各种各样的步进电机-这是您特定步进电机的"电源要求(电压和电流)"-它将决定 USB 电缆本身的电源-是否足够了。

    提供足够的电源是-最常-"第一步"-导致项目成功。   如果电源出现故障(电压不足和/或不正确)-将出现无数"问题"-并非所有问题都一致-也不容易解决。

    虽然我们的团队不使用供应商的"DRV 模块"、但他们为"外部"电机电源输入提供了一个良好的连接输入、这似乎是合理的。   (即 不通过单根 USB 电缆)  

    电机电压-通常-但不是始终-将高于评估板的电源电压。   虽然这些电压将(可能)共享相同的接地连接-您必须防止将"外部源电机电压"直接连接到电路板的任何现有电压电源。  (通常为5V 和3V3)   

    阅读 DRV 手册后、我们预计会增加(需要)重点和细节...  您必须获得正确的电源电压!   错误的连接(即使是非常短的连接)可能会严重损坏您的所有连接板!   (不要问-我怎么知道!)

    最好在此处展示一个清晰的图表、以便供应商员工(具有详细的内部信息)可以正确地进行审核和提供建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guru、
    非常感谢您的回答。
    步进电机我将使用3.15V/1.8A 峰值。
    似乎我必须单独为驱动程序8833供电、因为提供的 pdf 中有一个图表、用于绘制电源草图。
    但是、当您使用驱动程序检查 tm4c123之间的连接(也在 pdf 中)时、建议在电路板之间连接接地、因此、我认为在调试会话处于活动状态时(通过 USB 提供5V 电压)是应该的。 因此未提供注意的连接。

    我将首先尝试仅使用 USB 电源运行应用、如果它不起作用、我将独立为 drv8833提供5V 电源。
    在物联网部分、我也将进行实验... 希望不会损坏电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Guru,Guillermo,  (这个头衔不会阻止我的职位被(被吸收)靠近"敏感"区域。  (例如、DRM 后处理冲突)。

    [引用 user="Guillermo Olmedo"]我将使用的步进器峰值为3.15V/1.8A。

    我不赞成您的尝试、即"仅使用 USB 电源运行应用程序"、正如您所注意到的。   这不仅是"无法正常工作"、而且可能会损坏您的 MCU/DRV 板和 PC、这引起了人们的担忧。   该电机施加的电感将产生电压尖峰、而(不充分)电源可能无法"抑制"此类瞬变、从而打开门以损坏。

    使 MCU 和 DRV 板之间的接地端变为公共接地是"正常"的。   我必须小心、不要"加入"任何由外部电压产生/调节的电路板。  大多数此类板载稳压器都无法承受此类(外部)电压引入!

    当您声称不提供"注意"的电源输入连接"时-这(不)是否会将 DRV 板限制为仅为5V 或更低电压的电机供电?   这是一个严重的限制-对于这样一个板、"DRV"(授予)似乎是一个"延伸"。  (闪  耀或滑行看起来更合适)确实有低电压电机"需要"高电流-通过 PC 的 USB 端口/电缆为这些电机供电(几乎)是没有机会的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    参考 drv8833 "它旨在驱动3.3-5V 步进电机并支持1.5A (rms)"。 并可由2.7至10.8V 供电。

    这很奇怪、因为在设计的方框图中、它们连接的 tm4c123/drv8833不同于显示连接到...的表中。
    好的、此时我将仔细工作、但我想实现这个项目。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以为 Guru 是您的昵称、很抱歉我是新加入论坛的人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有什么值得遗憾的-这个名字是被允许的供应商所赋予的。

    调节10V 范围内的电机电压这一事实-必须意味着-存在一个(单独且注明)外部电源连接入口点-!   (如果供应商没有"很好地记录"、则供应商会感到羞耻。)

    没有该板或任何"内部信息"-我必须向该供应商延期。   我已尽力提供一般规则-这增加了董事会生存的可能性。   祝你一切顺利...