This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:TM4C123G 上的 CANopen 示例代码

Guru**** 2847320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/588736/tm4c123ge6pm-canopen-example-code-on-tm4c123g

器件型号:TM4C123GE6PM

尊敬的专家

 TM4C123G 上是否有 CANopen 示例代码?
我们是否可以向客户提供源代码、或者客户是否必须联系第三方?
感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不代表/而是代表 TI 或其他人、就像普通用户一样: 可以在此处找到代码示例(不适用于 TM4C、而是通用代码示例)

    至于"第三方"问题、取决于您对该代码执行的操作。 使用 CANopen 销售产品意味着与 CANopen 组织进行符合性测试/验证、以确保在使用同一总线上的其他 CANopen 板时不会发生任何冲突。  

    还有一些其他品牌在 ROM 区域销售具有嵌入在片上的 CANopen 堆栈的 Cortex-M3微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Petrei

    我的电子邮件是 jeffchiu@ti.com。
    您能否给我发送一封有关此问题的电子邮件?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    什么不使用 PM (向朋友咨询)? 我现在不能向你发出这种信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Petrei
    我听说我们以前在 Stellaris M3平台上提供了 CANopen 示例代码。
    您能否将示例代码分享给我的电子邮件(jeffchiu@ti.com)?
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此网站上禁用了 PM、或者只有我的页面未显示向您作为朋友提问和发送消息的选项? 可以试试吗?

    我不知道在旧 Stellaris 论坛上有任何 CANopen 封装、您可以进行搜索。

    我在这个主题上的第一个帖子中提供的链接必须通过 Tiva 文件进行粗调改进 -很遗憾、我没有 Tiva 示例要共享-我的代码受 NDA 限制。 但是 、该链接 有一个很好的示例。

    请注意、阅读本书将非常有用:  

    OLAF Pfeiffer、Andrew Ayre、Christian Kendel:"Embedded Neworking with CAN and CANopen "、RTC Books、San Clemente、2003、ISBN 0-929392-78-7

    以更好地了解消息结构和操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Petrei
    我在 E2E 上看到了一些关于 Stellaris 中的 CANopen 示例代码的讨论。
    e2e.ti.com/.../45127
    e2e.ti.com/.../357473
    e2e.ti.com/.../103275