Other Parts Discussed in Thread: RM57L843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM57L843 大家好、
我在 RM57L843上使用 CCM 模块。 我认为下表显示了四种工作模式的差异。 我的问题是、我不知道每个问题的含义。
"自检错误信号"是否="ESM 模块"?
"CMPE"的含义是什么?
"比较错误信号"的含义是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yue、
SelfTest 错误信号和比较错误信号都发送到 ESM 模块。 CPU 比较错误也将 CCM-R4F 自检错误( ESM1.31)置为有效。 CCMR4 比较是在 ESM2.2上进行的。 在自检期间、两个 CPU 都可以正常执行、但比较逻辑不会检查任何 CPU 信号。
在错误强制模式中、一个测试模式被应用于 CCM-R4F 比较逻辑的 CPU 相关输入以强制一个比较单元的错误。 在错误强制模式完成后,ESM 错误标志“CCM-R4F 比较”(ESM2.2)是预期的。
在自检错误强制模式下、自检错误信号强制产生错误。 自检错误强制模式完成后,ESM 错误标志“CCM-R4F 自检”(ESM1.31)预计会出现。
CMPE:ESM2.2上指示的比较错误
STC:自检完成。 当自检完成时、STC 位被置位。
此致、
问