Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL
TM4C129XNCZAD 数据表的图24-15显示了 Vcc 和接地之间靠近小型上拉电阻器的0.1mF 电容器。 这些电容器的用途是什么?
为什么数据表需要这么大的电容器? 改用0.1uF 电容器是否会产生任何后果?
该值上限看起来相当大。 开发套件 DK-TM4C129X 使用0.1uF 电容器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, EK-TM4C1294XL
TM4C129XNCZAD 数据表的图24-15显示了 Vcc 和接地之间靠近小型上拉电阻器的0.1mF 电容器。 这些电容器的用途是什么?
为什么数据表需要这么大的电容器? 改用0.1uF 电容器是否会产生任何后果?
该值上限看起来相当大。 开发套件 DK-TM4C129X 使用0.1uF 电容器。
您好 Peter。 这些电容器称为去耦电容器、用于将可能影响处理器 VDD 引脚上的+RAIL 线路的任何杂散噪声信号接地。 由于小电容和电容器通常用作高通滤波器、因此任何高于直流电压的东西、除了来自电力网络或其他地方的随机交流噪声之外、都将被调零、就像谐波的微小噪声一样。 电容器的值通常取决于将 VDD 从电路板的 PSU 传输到处理器的 VDD 输入的 PIT 线路的时长。 所有电路都采用这种电容器、几乎与 IC 的 VDD 引脚接地。
John
您好 Amit。 实际上、EK-TM4C1294XL Launchpad 的以太网原理图-表:4/6 -在变压器完全同一侧、具有0.1uF 电容器- C22和 C18。 但是、仔细检查发现、虽然在上面显示的 DK-TM4C129x 原理图中、磁性元件的右侧有 R-L-C 分支- HX1188MFNL、但在 EK-TM4C1294XL Launchpad 的原理图中、它们根本不存在。 两个 LaunchPad 中的陷波滤波器设计可能遵循不同的课程、因为 EK-TM4C1294XL 上的磁性元件使用的是 HX1198民 解力量模块、其性能要好得多。 此外、在 DK-TM4C129X Launchpad 用户指南的第30/41页上、电容器的值被正确地打印为0.1uF。
John