This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:以太网 PHY 电容值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/588067/tm4c129xnczad-ethernet-phy-capacitor-values

器件型号:TM4C129XNCZAD
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

 TM4C129XNCZAD 数据表的图24-15显示了 Vcc 和接地之间靠近小型上拉电阻器的0.1mF 电容器。 这些电容器的用途是什么?


为什么数据表需要这么大的电容器? 改用0.1uF 电容器是否会产生任何后果?

该值上限看起来相当大。 开发套件 DK-TM4C129X 使用0.1uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我有人检查了这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "µ"是否(很可能)被误解为"m"? 通过海报 Peter 做得不错-举一个旗帜...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为也是这样,但我要求 Amit 来看看。 与我相比、他在 TM4C 方面拥有更多的历史。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter。 这些电容器称为去耦电容器、用于将可能影响处理器 VDD 引脚上的+RAIL 线路的任何杂散噪声信号接地。 由于小电容和电容器通常用作高通滤波器、因此任何高于直流电压的东西、除了来自电力网络或其他地方的随机交流噪声之外、都将被调零、就像谐波的微小噪声一样。 电容器的值通常取决于将 VDD 从电路板的 PSU 传输到处理器的 VDD 输入的 PIT 线路的时长。 所有电路都采用这种电容器、几乎与 IC 的 VDD 引脚接地。
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很熟悉去耦电容器接近电压电源引脚、但这些电容器似乎是去耦上拉电阻器和变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以、这些是经过 L-C 调优的电路以及磁性元件的线圈、它们可能会在3.3V 电压轨上产生零 FQs。 它们阻断1/(2π√(LC))范围内的接地频率、这些频率作为 PCB 上振荡器件的谐波出现。 这些是经过调优的滤波器、用于将磁性元件与谐波隔离。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常有趣的问题、TI 的技术人员可能会问制造工程师这些 L-C 系列滤波器会阻止什么类型的 FQs。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Peter

    这似乎是数据表中的错误。 它必须是0.1uF 电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit。 实际上、EK-TM4C1294XL Launchpad 的以太网原理图-表:4/6 -在变压器完全同一侧、具有0.1uF 电容器- C22和 C18。 但是、仔细检查发现、虽然在上面显示的 DK-TM4C129x 原理图中、磁性元件的右侧有 R-L-C 分支- HX1188MFNL、但在 EK-TM4C1294XL Launchpad 的原理图中、它们根本不存在。 两个 LaunchPad 中的陷波滤波器设计可能遵循不同的课程、因为 EK-TM4C1294XL 上的磁性元件使用的是 HX1198民 解力量模块、其性能要好得多。 此外、在 DK-TM4C129X Launchpad 用户指南的第30/41页上、电容器的值被正确地打印为0.1uF。
    John