请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TM4C123大家好!!
我对我的 Tiva 板有疑问:
考虑到"时钟分频"和"位数"的可能性、我们可以为 PWM 获得多大的频率范围? 我想问您、如果我们必须测量一个谐振器、将 PWM 用作发生器(占空比为50%时)。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!!
我对我的 Tiva 板有疑问:
考虑到"时钟分频"和"位数"的可能性、我们可以为 PWM 获得多大的频率范围? 我想问您、如果我们必须测量一个谐振器、将 PWM 用作发生器(占空比为50%时)。
此致
问题本身就表明您足够聪明、可以"开发一种方法"进行回答。
您不会:
由于您有一个"手头上的电路板"、并且不会总是有其他人(近/有能力)提供帮助、这种实验将证明您的优势...
(作为一个"调整"-我预计 FMAX 可能会达到您系统时钟的1/2 (当然是1/4系统时钟)、并且 Fin 应该下降到低于交流线路频率。 (50、60Hz))
使用"PWM 发生器"可获得最佳 PWM 性能。 您可以通过采用设置为 PWM 模式的 MCU 计时器之一、更简单、更快速地生成 PWM。 (您通过计时器在速度/易用性方面进行折衷)