This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tiva 中的 PWM

Guru**** 2619425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/585789/pwm-in-tiva

主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好!!

我对我的 Tiva 板有疑问:

考虑到"时钟分频"和"位数"的可能性、我们可以为 PWM 获得多大的频率范围? 我想问您、如果我们必须测量一个谐振器、将 PWM 用作发生器(占空比为50%时)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题本身就表明您足够聪明、可以"开发一种方法"进行回答。

    您不会:

    • 查看 MCU 手册- PWM 部分-注意 PWM 架构和时钟源
    • 正确阅读该 PWM 部分应揭示影响 PWM 频率的任何"特殊和/或限制性"要求
    • 请访问 MCU 手册的后面部分(详细规格位于此处)
    • 作为最后一个(也是最好的)解决方案-在进行上述审查之后-您可以按照以下步骤操作:代码模型的"外设/示例/PWM"、应用轻负载-并得出准确的答案!

    由于您有一个"手头上的电路板"、并且不会总是有其他人(近/有能力)提供帮助、这种实验将证明您的优势...

    (作为一个"调整"-我预计 FMAX 可能会达到您系统时钟的1/2 (当然是1/4系统时钟)、并且 Fin 应该下降到低于交流线路频率。  (50、60Hz))

    使用"PWM 发生器"可获得最佳 PWM 性能。  您可以通过采用设置为 PWM 模式的 MCU 计时器之一、更简单、更快速地生成 PWM。  (您通过计时器在速度/易用性方面进行折衷)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很困惑。 您问的是 TM4C 器件可以生成的 PWM 信号的分辨率、还是 TM4C 可以测量其他器件生成的 PWM 的分辨率? (抱歉、这可能只是语言问题。) 在这两种情况下、最小分辨率都是系统时钟的分辨率、对于 TM4C123器件、最低分辨率可高达80MHz、对于 TM4C129x 器件、最低分辨率可高达120MHz。 PWM 输出模块具有16位加载和比较寄存器。 通用时间模块可以是16位捕捉寄存器、也可以组合成32位捕捉寄存器。 它们还具有8位或16位预分频器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、"PWM 作为发电机"(初始开机自检)强烈建议使用"MCU 的 PWM 输出"功能...