请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件: TMS570LS1227
大家好、
我的客户正在评估 TMS570LC4357、 在从 TI 演示启动项目时为"运行时支持库"选择"自动"、同时浏览支持的库、找不到与"R5F"内核相关的支持库、 并且当前选择"rtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib"进行使用、 您能不能对以下项目发表评论:
1) 1)哪个版本的 LTS 可以支持 TMS570LC4357的 R5F 内核?
2) 2)"rtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib"会影响从 TMS570LS1227合并时 TMS570LC4357的代码执行吗?
期待您的回复、谢谢。
请访问 Regardse2e.ti.com/.../7723.TMS570LC4357-Runtime-support-library-issue.docx
Benjamin