This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357项目配置运行时支持库查询

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656275/tms570lc4357-tms570lc4357-project-configuration-runtime-support-library-inquire

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1227

大家好、

 我的客户正在评估 TMS570LC4357、 在从 TI 演示启动项目时为"运行时支持库"选择"自动"、同时浏览支持的库、找不到与"R5F"内核相关的支持库、 并且当前选择"rtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib"进行使用、 您能不能对以下项目发表评论:

 1) 1)哪个版本的 LTS 可以支持 TMS570LC4357的 R5F 内核?

 2) 2)"rtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib"会影响从 TMS570LS1227合并时 TMS570LC4357的代码执行吗?

期待您的回复、谢谢。

请访问 Regardse2e.ti.com/.../7723.TMS570LC4357-Runtime-support-library-issue.docx

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    最好使用最新的编译器、例如 TI v16.9.4.LTS
    rtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib 用于我们的 Cortex-R4和 Cortexx-R5器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ、
    非常感谢您的热情支持。

    此致
    Benjamin