This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:Task_sleep (duration)会破坏正在执行的其他已构建任务。

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/655751/rtos-ek-tm4c1294xl-task_sleep-duration-is-disruptive-to-other-constructed-tasks-being-executed

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

TI-RTOS 内核是多任务处理还是仅多线程处理?

一个已构建任务的睡眠持续时间 似乎会影响 另一个或其他已构建任务的睡眠持续 时间开始执行时间。 它可能不是整个任务睡眠持续时间、但 内核的 CPU 负载使用量相对于  所有构建任务中配置的总任务睡眠持续时间呈指数级增长。 通常情况下、内核可在 任务休眠持续时间为400的情况下稳定地加载 CPU 15%的使用率。  但是 、相同的任务 设置为2000睡眠持续时间、 内核 CPU 负载峰值超过90%、暂时唤醒睡眠任务、也峰值超过90%。

重点是 、行为  似乎不是 抢先 式多任务内核的伪影。   Windows 桌面 GUI 利用抢先式多任务内核来无缝地对后台程序 线程进行审核、而用户不会意识到正在发生这种情况。   我们对150 DMIPS CPU 的期望不能完全相同、但从理论上讲 、TI-RTOS 程序的规模要小得多。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许这是内核空闲记录器 、其中睡眠持续时间是任务的一部分、用于缩短其执行间隔 、它是 一个显示抑制器。 CPU 负载模块 设置为500ms、 睡眠持续时间800、 2000源自 并假设 Clock_tick 1000us?

    请注意,任务负载增加了0.23到0.34,此时   在 任何睡眠时间内,在高速 USB0中向 PrintAllData_taskFxn()中添加或感知的延迟都很小。 如果应用中没有 TI-RTOS、则当物联网应用连接到云时、USB0打印数据不会减慢速度。

    TaskFxn 时间日志记录的理念帮助我们了解函数执行在执行指令时如何影响 CPU 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但等待您不仅在一个 Task_construct()方法中获得了晚餐的全部清理。 如果您现在采取行动,我们将向您发送无缝通用交换 方法 Task.create(),这样您也可以 欺骗您的所有朋友您的内核任务主机比他们的内核更强大。

    也许(Task.h)函数 调用 未按预期集成到内核环境中? 请注意  、任务的构建或创建方法之间的差异产生了两个非常不同的输出、CPU 负载与 调用(main.c)中的 Task_Sleep (800)持续时间相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bp101、

    [引用 user="BP101]TI-RTOS  内核是多任务处理还是仅多线程处理? S[/报价]

    这取决于您所说的"线程"。 从 Linux 角度而言、您是指"线程"(例如、进程中的多个线程...系统中的多个进程)、还是指"线程"是执行块线程的通用术语。 我们在一般意义上使用术语"线程"。 因此、每个任务、Swi 或 Hwi 都是一个线程。 因此、TI-RTOS 内核既可以执行多任务处理、也可以执行多线程处理。

    可以附加用于生成上述执行图的项目。 描述似乎没有意义、我想复制图形、以便我更好地回答您的意见。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上述情况下、SRAM 中存在一个任务块、我假设每次加载一个线程句柄时都会执行该任务块。 在抢先式多任务处理中、一个任务绝不会影响其他任务/虚拟内存空间、但整体执行速度可能会受到全局影响。

    当另一个任务处于睡眠状态或以其他方式执行时,打印任务中存在较大的执行时间延迟。 预计会有一些延迟、但不会达到发生的程度。 请注意删除 Task_construct()指令并替换为任务模块创建的 Task.create()后的用法已停止。 打印任务仍然有很大的延迟、降低睡眠时间实际上没有什么不同。

    您绝对不需要测试我们的应用程序、就可以相信正在发生这种情况。 上面的图形描绘了一个非常清晰的图片,除了显然需要更多工作的其他问题外,RTOS 对 Task_construct()任务的处理存在一些错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的经验、内核的感知问题实际上是其他问题...因此、请求一个显示问题的示例项目。 例如、您提到了打印...您是否在 IDE 控制台使用 printf? 您是否知道目标已停止并且 CCS 在 CIO 缓冲器已满或'\n'正在写入时读取其内容...从而影响实时。 这是我想要查找的内容。

    无论任务是通过 Task_create 还是 Task_construct(假设参数相同)创建的,任务的长期执行都是相同的。 短期差异非常小(即任务对象的分配)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ToddMullanix"]例如,您提到打印...您是否在 IDE 控制台使用 printf?

    否-打印通过 USB0 高速 (480KBPS) 连接至 Windows 主机计算机大容量 设备客户端。

    [引用 user="ToddMullanix"]无论任务是通过 Task_create 还是 Task_con构造 创建(假设参数相同),任务的长期执行都是相同的。

     唯一明显可见的主要区别 是没有使用 Task_constructor 分配优先级、请参阅下面的两种配置方法。

    Task_Params_init (&taskParams);
    taskParams.STACKSIZE = 2048;
    taskParams.stack =&task1Stack;
    Task_con构(&task1Struct,(Task_Functr) PrintAllData_taskFxn、 &taskParams、NULL);
    
    
    var task1Params = new Task.Params ();
    task1Params.instance.name ="TaskPrintStats";
    task1Params.priority = 6;
    task1Params.vitalTaskFlag = false;
    task1Params.arg0 = 1;
    program.global.TaskPrintStats = Task.create ("&PrintAllData_taskFxn"、task1Params); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于红色/蓝色线分别是空闲记录器、因此可能不是应对上述延迟负责的内核。 任务方法减少了 CPU 负载使用率的5%。 调试负载的过程甚至更低是最困难的!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ToddMullanix"]您是否知道目标已停止并且 CCS 在 CIO 缓冲区已满或'\n'正在写入时读取其内容

     CCSv7.3在2.8GHz 四核英特尔处理器上运行、并在 USB 打印、 IOT 云写入期间将73个内存线程的负载拉取2%。  我对 CCS7的理解是多线程多内核感知、很难想象它会以图形化的方式影响 RTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="BP101"] 唯一明显可见的主要区别 是没有使用 Task_construction"指定优先级,请参见下面的两种配置方式。 Task_Params_init (&taskParams);[/quot]

    而(Task_construction)中缺少的优先级分配足以导致内核负载上下跳。

    然而,它 并没有帮助 一个任务函数中的 Task_sleep()长持续时间影响处理循环,从而加快另 一个打印到 USB0的任务。 只要另一个任务没有在很长的睡眠时间内运行、USB0打印就会非常快速地处理任务循环。

    这似乎表示 在 while (1)任务循环中有一个非常长的 Task_sleep(duration)可以对其他任务(Task_sleep()持续时间较短)的所有内核任务加载速度产生影响。 这种限制内核任务处理程序中任何任务执行的方法至少可以说是过时的。

    与    使用 Task_sleep()相比,一种更好的任务节流方法可能包括一个加载执行(等待状态)参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 UARTLogger 一起使用的 RTOS 分析器似乎在高数据速率(例如115200波特)下将数据传输到 CCS 调试中。 更重要的是、当许多(6)个 HWI 停止/启动中断阻塞 RTOS 调试接口时、执行图的 HWI 日志记录会更好。 无论 UART 传输缓冲区空间是多少(64kB)或 Clock_tick Diags 过多或其他内核模块 Diags 日志记录事件在运行时关闭、大量 HWI 事件都将丢失在 Live Session 视图中。

    执行行图几乎不显示任何绘图、而 CCS7.3开始调试、很可能是在 Java 代码中的某个位置通过 UART 缓冲区阻塞来响应 GUI 控制。 遗憾的是、我们将 USB0/EMAC0用于应用的其他部分、而 SPI 甚至不是 Logger 传输选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 Hwi 日志记录打开时、可能会有相当多的日志记录。 如果您有内存,则可以使用 LoggerStopmode。 它将记录写入 RAM 中的内部缓冲区。 您可以将其设置为在已满时换行或停止日志记录、以捕获最后一项或第一项。 当然、您需要通过 JTAG 连接 CCS、并且目标停止以在系统分析器中获取记录。

    此外、您还可以在运行时启用/禁用日志记录。 因此、您可以通过一些触发机制启用日志记录、然后在必要时禁用日志记录。 要执行此操作的 API 是 Diags_setMask。

    Todd