工具/软件:TI-RTOS
TI-RTOS 内核是多任务处理还是仅多线程处理?
一个已构建任务的睡眠持续时间 似乎会影响 另一个或其他已构建任务的睡眠持续 时间开始执行时间。 它可能不是整个任务睡眠持续时间、但 内核的 CPU 负载使用量相对于 所有构建任务中配置的总任务睡眠持续时间呈指数级增长。 通常情况下、内核可在 任务休眠持续时间为400的情况下稳定地加载 CPU 15%的使用率。 但是 、相同的任务 设置为2000睡眠持续时间、 内核 CPU 负载峰值超过90%、暂时唤醒睡眠任务、也峰值超过90%。
重点是 、行为 似乎不是 抢先 式多任务内核的伪影。 Windows 桌面 GUI 利用抢先式多任务内核来无缝地对后台程序 线程进行审核、而用户不会意识到正在发生这种情况。 我们对150 DMIPS CPU 的期望不能完全相同、但从理论上讲 、TI-RTOS 程序的规模要小得多。