This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:25MHz 主时钟下的流耗

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/656039/tm4c129ekcpdt-current-consumption-with-25-mhz-main-clock

器件型号:TM4C129EKCPDT

对于  25MHz 晶体、是否有任何电流消耗信息、如数据表第30.23节中列出的信息? 我使用 的是一个项目的参考设计、并注意 到使用了25MHz 晶体、但最接近的电流消耗信息是针对16MHz 晶体。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第30.23节中的流耗与外部晶振无关。 120MHz 和60MHz 值基于使用主振荡器和 PLL。 16MHz 版本用于使用"PIOSC"(精确内部振荡器)。 内部振荡器始终为16MHz。 您是否在不使用 PLL 的情况下尝试从外部晶体以25MHz 运行时计算电流消耗? 您可以在适当的温度下获取60MHz 和120MHz 值、并在低至25MHz 的频率下执行直线外推、从而获得良好的估计值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的解释、现在一切都清晰得多。 我没有意识到 MCU 有一个内部时钟源以及一个可与内部 PLL 一起使用的外部时钟源选项。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这个主题上还有另一个"接受"-可能是或可能不是证明兴趣/价值。

    很久以前(大约2010年 irc)、我们体验了多个"LM3S" MCU (在这里介绍的第一个)、我们发现、"使用最高的"合法"外部晶体频率-产生的功耗最低!"   在所有此类测试用例中、我们采用了 MCU 的 PLL、并以最高法定 MCU 系统时钟运行。   始终且仅限-仅限晶体-已更改-然后测试...

    在尝试"科学合理"(至少在表面上)时、我们选择了多个"已知/可信"晶体制造商提供的晶体、这些制造商提供了"低、中和最大"频率、所有这些频率均符合 MCU 的规格。   (并采用制造商规格、旁路电容器)

    几乎始终-使用"最高法定频率、外部晶振"可产生最低的 MCU 工作电流。   (我们保证了(通常) MCU 外设的"合理"使用-我们的测试软件被"锁定"-并且我们的"温度和电压条件" 尽可能接近。)

    最近(可能是2015年)、我们在另一个 Cortex M4 (运行180MHz)上重复了此类测试、结果相同。

    经证实、电流消耗之间的差异约为4-8%、其中最大差异标注在(合法)"最小值和最大值"外部晶振频率之间。   此外-电流随"活动的 MCU 外设数量"(这是预期的)而增加、并且不同的外设改变了"定量"结果-从不改变这些"定性!"   (即频率越高、功耗就越低!)

    我们(未经证实)的解释是、MCU 的 PLL 需要更多的能量来"旋转"-当采用较低的晶体频率时...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的发现,可能值得我的最后再调查!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    人们会希望-尤其是当"电流消耗"对您的设计而言非常重要时。

    为了提高测试的精度-所选的晶体应来自晶体供应商库存中的同一晶体系列。

    请注意更改旁路电容器-如果和何时-供应商备注/指示。 温度、测试软件和 MCU 电压应尽可能一致-测试以测试...