This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:PWM、用于驱动 TM4C123GH6PM 中的伺服电机

Guru**** 2579475 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/654464/tm4c123gh6pm-pwm-to-drive-servo-motor-in-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、

我正在使用 下面所附的 Tiva TM4C123GH6PM 技术讲座工作手册。目前我正在进行 PWM 模块实验 以驱动伺服电机、该实验位于第页码 321个课程手册。

 在本…中,如手册中所述,83是从 PWM 中产生1.5mS 脉冲的中心位置。下面介绍了83 μ s 脉冲的产生方式 在伺服控制代码(即将介绍)中,我们将把 PWM 周期除以1000。 由于编程的频率为55HZ、周期为18.2mS、因此除以1000可得到1.82μS μ s 的脉冲分辨率。 将其乘以83可得到1.51mS 的脉冲宽度。 分辨率等的其他选择只要产生1.5mS 脉冲宽度就同样有效。 不过、请注意确保您的数字将适合16位寄存器。

问题1.为什么在公式 PWM 周期除以1000?

问题2.我们是否可以采用任何其他中心频率?

问题3.在本例中、脉冲分辨率是什么意思?

问题4.程序中的 ui8Ad正义 变量的取值介于56和111之间。这意味着电机将在56和111度之间旋转还是其他什么呢?

e2e.ti.com/.../4762.TM4C123G_5F00_LaunchPad_5F00_Workshop_5F00_Workbook.pdf

#include
#include
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/pwm.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "driverlib/rom.h"
#define PWM_FREQUENCY 55
int main (空)

volatile uint32_t ui32Load;
volatile uint32_t ui32PWMClock;
volatile uint8_t ui8Adcust;
ui8Adsit= 83;
ROM_SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHz);
ROM_SysCtlPWMClockSet (SYSCTL_PWMDIV_64);
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_PWM1);
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOD);
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
ROM_GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_0);
ROM_GPIOPinConfigure (GPIO_PD0_M1PWM0);
HWREG (GPIO_PORTF_BASE + GPIO_LO_LOCK)= GPIO_LOCK_KEY;

HWREG (GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR)|= 0x01;
HWREG (GPIO_PORTF_BASE + GPIO_LO_LOCK)= 0;
ROM_GPIODirModeSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_0、GPIO_DIR_MODE_IN);
ROM_GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_0、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
ui32PWMClock = SysCtlClockGet ()/64;
ui32Load =(ui32PWMClock/PWM_FREQUENCY)- 1;
PWMGenConfigure (PWM1_base、PWM_GEN_0、PWM_GEN_MODE_DOWN);
PWMGenPeriodSet (PWM1_base、PWM_GEN_0、ui32Load);
ROM_PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_0、ui8Adust * ui32Load / 1000);
ROM_PWMOutputState (PWM1_base、PWM_OUT_0_bit、true);
ROM_PWMGenEnable (PWM1_base、PWM_GEN_0);
while (1)

if (ROM_GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4)=0x00)

ui8Adife--;
IF (ui8Ads正义< 56)

ui8Adsust = 56;

ROM_PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_0、ui8Adust * ui32Load / 1000);

if (ROM_GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0)=0x00)

ui8Adife++;
IF (ui8Adsust > 111)

ui8Adsit= 111;

ROM_PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_0、ui8Adust * ui32Load / 1000);

ROM_SysCtlDelay (100000);



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Abhishek Dutta"]问题1.为什么在公式 PWM 周期中除以1000?

    值1000有点任意。 它会将 PWM 周期分为1000步。 对于这个无关紧要的伺服示例、但是对于其它 PWM 示例、每个步长将为0.1%。

    [引用 user="Abhishek Dutta"]问题2.我们是否可以采用其他任何中心频率?[/quot]

    我不确定您的中心频率是什么意思。 1.5ms 的脉冲宽度是伺服的中心位置。 这是伺服的一个函数。 频率必须为50Hz 至60Hz。 这也是伺服的要求。 在此示例中、我们使用了55Hz。

    [引用 user="Abhishek Dutta"]问题3.脉冲分辨率在本例中是什么意思?[/quot]

    脉冲分辨率是指脉冲在值"ui8Adise"每次递增时将改变的大小。

    [引用 user="Abhishek Dutta"]问题4.程序中的 ui8Adcust 变量取值介于56和111之间。这意味着电机将在56和111度之间旋转还是其他角度旋转?

    不可以、ui8Ad正义= 56提供1ms 脉冲、而 ui8Ad正义= 111提供2ms 脉冲。 这些值表示伺服的范围、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR、但我想将伺服电机从0度旋转到180度、反之亦然。

    那么、上述问题背后的逻辑应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的不知道你所指的是哪一个问题。 如果您需要一个根据0至180度的值、56等于0度、111等于180度设置伺服的函数、那么您只需按度缩放并偏移您的值、以创建适当的调整数。 该函数可能如下所示:

    void Position_servo (uint8_t ui8Degrees、uint32_t ui32Load)//伺服位置从0到180度
    {
    uint8_t ui8Adc公正;
    
    IF (ui8Degrees > 180)
    {
    ui8Adsit= 111;
    }
    其他
    {
    ui8Ads正义= 56.0 +((float) ui8Degrees *(111.0 - 56.0))/ 180.0;
    }
    ROM_PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_0、ui8Adust * ui32Load / 1000);
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Abhishek Dutta"]

    SIR、但我想将伺服电机从0度旋转到180度、反之亦然。  那么、上述问题背后的逻辑应该是什么?  [/报价]

    是否公平地注意到, "不是这样的, "0度到180度"问题出现了--要么出现在(上面),要么出现在你的开幕词的其他地方!    那么、"未能提出(如此重要)问题"中的逻辑是什么?

    供应商提供了坚实的指导- 列出明确(和所有)问题的责任在于您...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,谢谢你的答覆,我一定会立即尝试这个逻辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我提到了这句话:"先生、但我想将伺服电机从0度旋转到180度、反之亦然。"通过任何方法我得到了答案、我现在都将尝试上述逻辑。