大家好、
我正在使用 下面所附的 Tiva TM4C123GH6PM 技术讲座工作手册。目前我正在进行 PWM 模块实验 以驱动伺服电机、该实验位于第页码 321个课程手册。
在本…中,如手册中所述,83是从 PWM 中产生1.5mS 脉冲的中心位置。下面介绍了83 μ s 脉冲的产生方式 在伺服控制代码(即将介绍)中,我们将把 PWM 周期除以1000。 由于编程的频率为55HZ、周期为18.2mS、因此除以1000可得到1.82μS μ s 的脉冲分辨率。 将其乘以83可得到1.51mS 的脉冲宽度。 分辨率等的其他选择只要产生1.5mS 脉冲宽度就同样有效。 不过、请注意确保您的数字将适合16位寄存器。
问题1.为什么在公式 PWM 周期除以1000?
问题2.我们是否可以采用任何其他中心频率?
问题3.在本例中、脉冲分辨率是什么意思?
问题4.程序中的 ui8Ad正义 变量的取值介于56和111之间。这意味着电机将在56和111度之间旋转还是其他什么呢?
e2e.ti.com/.../4762.TM4C123G_5F00_LaunchPad_5F00_Workshop_5F00_Workbook.pdf
#include
#include
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/pwm.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "driverlib/rom.h"
#define PWM_FREQUENCY 55
int main (空)
{
volatile uint32_t ui32Load;
volatile uint32_t ui32PWMClock;
volatile uint8_t ui8Adcust;
ui8Adsit= 83;
ROM_SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHz);
ROM_SysCtlPWMClockSet (SYSCTL_PWMDIV_64);
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_PWM1);
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOD);
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
ROM_GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_0);
ROM_GPIOPinConfigure (GPIO_PD0_M1PWM0);
HWREG (GPIO_PORTF_BASE + GPIO_LO_LOCK)= GPIO_LOCK_KEY;
HWREG (GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR)|= 0x01;
HWREG (GPIO_PORTF_BASE + GPIO_LO_LOCK)= 0;
ROM_GPIODirModeSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_0、GPIO_DIR_MODE_IN);
ROM_GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_0、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
ui32PWMClock = SysCtlClockGet ()/64;
ui32Load =(ui32PWMClock/PWM_FREQUENCY)- 1;
PWMGenConfigure (PWM1_base、PWM_GEN_0、PWM_GEN_MODE_DOWN);
PWMGenPeriodSet (PWM1_base、PWM_GEN_0、ui32Load);
ROM_PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_0、ui8Adust * ui32Load / 1000);
ROM_PWMOutputState (PWM1_base、PWM_OUT_0_bit、true);
ROM_PWMGenEnable (PWM1_base、PWM_GEN_0);
while (1)
{
if (ROM_GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4)=0x00)
{
ui8Adife--;
IF (ui8Ads正义< 56)
{
ui8Adsust = 56;
}
ROM_PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_0、ui8Adust * ui32Load / 1000);
}
if (ROM_GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0)=0x00)
{
ui8Adife++;
IF (ui8Adsust > 111)
{
ui8Adsit= 111;
}
ROM_PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_0、ui8Adust * ui32Load / 1000);
}
ROM_SysCtlDelay (100000);
}
}