This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:与 PC 和其他 UART 器件通信软件 UART?

Guru**** 2803905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/653755/ccs-tms570ls0432-communication-with-pc-and-other-uart-device-software-uart

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我在其 Launchpad 上使用上述 MCU 通过 UART 与 bq76pl455 BMS EVM 进行通信。

后来计划通过 CAN 发送数据、但现在最好也通过串行接口将数据发送到 PC。

在示例代码的文档中、说明了与 BMS 通信时、应"断开"与 XDS 调试探针的连接:

'确保在 TMS570 Launchpad 板上移除电阻器 R8。' (SLVA635第4页)。

但是、这样就消除了与 PC 通信的可能性。

但是、在主动平衡参考设计的文档中、可以看到一张照片(已附)、其中 TMS570同时连接到 PC 和 BMS (主动平衡、但原理仍然存在)。

因此、我想可以将 Launchpad 连接到 BMS 和 PC。 可能会使用其他软件 UART?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    您遇到的问题是、您参考了两个单独的设计材料。 即、SLVA635是 BQ 团队的应用手册、概述了使用 LS0432 Launchpad 进行的一些基本操作。 它使用 Hercules 的 SCI 与 BQ EVM 进行通信。

    您在上面所示的图片来自实现主动电池平衡的 TI 设计。 如其设计指南中所述、它使用 SCI 与 PC 通信、并使用 NHET 模块与 BQ 器件通信、使用仿真 SCI。 有关 TI 参考设计的详细信息、包括 SCI 仿真代码、光绘文件、BOM、原理图等、请参阅 TI 参考设计的配套资料、网址为 :www.ti.com/.../TIDM-TMS570BMS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢您的回答。 可能会实施额外的软件 UART。

    感谢您提供本软件的链接。 我必须忽视这一点。

    案例已关闭。 返回工作状态。 ;)

    您好、亨宁