This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:PWM 和 RTI 组合

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570538/ccs-rm48l952-pwm-and-rti-combining

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 具有所需频率和占空比的 HET 单独生成 PWM。 并且 还单独与 RTI 配合使用、两者都正常工作。 但是、当我根据我的需要尝试将这些合并到中时、当我将 HET 函数放入 RTI 函数时、HET 不起作用。 请帮助我将其简短描述。

HET 每20ms 切换一次。 我需要 HET 在 RTI 函数中处于 ON 状态2秒(T1 - 100*20ms = 2秒)。

RTI 将20ms 进行一次比较

源代码:

#include "sys_common.h"
#include "system.h"
#include "adc.h"
#include "sci.h"
#include "Gio.h"
#include "math.h"
#include "het.h"
#include "rti.h"


float o;
字符 y[20];


int t1 = 100;
int t2 = 50;
int T = 200;

int i1 = 0、J1 = 0、K1 = 0;

浮点 A;


浮点 VT、ti、sf、fiO2、tp、rr、peep;
浮点 ps;
浮动 ti1、TP1;//计算的阀驱动吸气
浮点 VTE = 0;//呼气流量传感器
float AFR、o2fr、dt1、dt2;
float Dt3 = 0;


int b;


字符 s[4];
静态无符号字符 i[6];
静态无符号字符*j=i;

static unsigned char 命令;
hetSIGNAL_t setup_pwm;

静态常量 uint32 s_het1pwmPolarity[8U]={3U、3U、3U、3U、3U、 3U、3U、3U、};
hetSIGNAL_t setup_pwm;
void pwmSetDuty_full (hetRAMBASE_t * hetRAM、uint32 PWM、uint32 fuser_pwmDuty、
uint32 pwmdutty);

空等待(uint32时间);

void main (void)

rtiInit();
gioInit();
gioSetDirection (gioPORTB、1);
sciInit();
hetInit();
adcInit();
adcStartConversion (adcREG1、adcGROUP1);
sciReceive (scilinREG、1、(unsigned char*)命令(command));
J=I;

b = 1;
_enable_IRQ ();

while (1)

hetInit();

如果(b = 1)

//hetInit();

rtiEnableNotification (rtiNOTIFICATION_COMPARE0);


rtiStartCounter (rtiCOUNTER_BLOCK0);


void rtiNotification (uint32通知)


如果(i1 < T1 && T1 > 0)

hetInit();
float ff = 100.0;
pwmStart (hetRAM1、pwm0);
setup_pwm.period=(float64) 1e6/1000;
float DuttyC2= ff/100;
uint32 Dutcycle2=setup_pwm.period* DuttyC2;
uint32 Portcentdutty2=DuttyC2*100;
pwmSetSignal (hetRAM1、pwm0、setup_PWM);
pwmSetDuty_full (hetRAM1、pwm0、Portcentdutty2、Dutcycle2);

O = i1;//平均值预置
sciSend (scilinREG、1、(unsigned char*)"#");
y[0]=((int) o/100)%10 + 0x30;
y[1]=((int) o/10)%10 + 0x30;
y[2]=((int) o)%10 + 0x30;
sciSend (scilinREG、4、(unsigned char*)&y);
sciSend (scilinREG、1、(unsigned char*)"f");
sciSend (scilinREG、2、(unsigned char*)"\n\n");

I1++;

否则、如果(i1 >= T1 && J1 < T2 && T2 > 0)

pwmStop (hetRAM1、pwm0);

O = J1;//平均值预置
sciSend (scilinREG、1、(unsigned char*)"!");
y[0]=((int) o/100)%10 + 0x30;
y[1]=((int) o/10)%10 + 0x30;
y[2]=((int) o)%10 + 0x30;
sciSend (scilinREG、4、(unsigned char*)&y);
sciSend (scilinREG、1、(unsigned char*)"g");
sciSend (scilinREG、2、(unsigned char*)"\n\n");
J1++;

否则、如果(i1 >= T1 && J1>= T2 && K1 < T && T > 0)

pwmStop (hetRAM1、pwm0);

O = K1;//平均预置
sciSend (scilinREG、1、(unsigned char*)"&");
y[0]=((int) o/100)%10 + 0x30;
y[1]=((int) o/10)%10 + 0x30;
y[2]=((int) o)%10 + 0x30;
sciSend (scilinREG、4、(unsigned char*)&y);
sciSend (scilinREG、1、(unsigned char*)"h");
sciSend (scilinREG、2、(unsigned char*)"\n\n");
K1+;


否则 if (i1 >= T1 &J1>= T2 &K1 >= T)

I1 = 0;
J1 = 0;
K1 = 0;


void pwmSetDuty_full (hetRAMBASE_t * hetRAM、uint32 PWM、uint32 fuser_pwmDuty、
uint32 pwmdutty){
uint32行动;
uint32 pwmPolarity = 0U;
uint32 var;

if (hetRAM == hetRAM1){
pwmPolarity = s_het1pwmPolarity[PWM];

if (fuse pwmDuty = 0U){
操作=(pwmPolarity = 3U)? 0U:2U;
}否则、如果(fuse _pwmDuty >= 100U){
操作=(pwmPolarity = 3U)? 2U:0U;
}否则{
操作= pwmPolarity;

//var =(uint32) pwmdutty * 1.2613;//(((pwmPeriod * pwmDuty)/ 100U)
var =(uint32) pwmdutty * 0.86;
hetRAM->指令[(PWM << 1U)+ 41U].Control =(hetRAM->指令[(PWM
<< 1U)+ 41U].Control)&(~(uint32)(0x00000018U))
|(操作<< 3U);
hetRAM->指令[(PWM << 1U)+ 41U].Data =(var << 7U)+ 128U;


空等待(UINT32时间)

while (time){time--;};

void esmGroup1通知(int 位)

返回;

void esmGroup2Notification (int 位)

返回;


void sciNotification (sciBASE-t * sci、无符号标志)

if (i[0]='r'| i[0]='i'| i[0]='p'| i[0]='f'| i[0]='v'| i[0]='A'| i[0]='b'| i[0]='m'|i[0]='d')
J++;

if (j=&i[6])

J=I;

开关(I[0])

案例"R":
r=((i[2]- 0x30)*100 +(i[3]- 0x30)*10 +(i[4]- 0x30));
//rr=12;
中断;

案例"I":
TI=((i[4]-0x30)*10+(i[5]-0x30));
TI=ti/10;
中断;

案例"p":
TP=((I[3]- 0x30)*10 +(I[4]- 0x30));
中断;

案例'f':
FiO2=((I[2]- 0x30)*100 +(I[3]- 0x30)*10 +(I[4]- 0x30));
中断;

案例"v":
VT=((I[1]- 0x30)*1000 +(I[2]- 0x30)*100 +(I[3]- 0x30)*10 +(I[4]- 0x30));
中断;

情况"b":
peep=((i[3]- 0x30)*10 +(i[4]- 0x30));
中断;
案例"A":
B=((I[1]- 0x30)*10 +(I[2]- 0x30);
中断;
案例"m":
PS=((I[3]- 0x30)*10 +(I[4]- 0x30);
中断;

案例"d":
A =((I[1]- 0x30)*10 +(I[2]- 0x30);
中断;
默认值:
中断;

i[0]='k';

sciReceive (sci、1、(unsigned char*) j);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunathan、您好!

    问题的主要原因可能是调用 het_init 过多、并且位置错误。 每次调用 HET_INIT 时、HET_INIT 都会重置 HET、因此在 RTI 通知例程中调用会导致每个 RTI 中断上重置 HET (我认为您已将20ms 设置为比较值时间?)。 在 main 中进入 while (1)循环之前、应调用 het_init、以便仅在启动时初始化一次。

    此外、我注意到您的代码中还有一些其他地方在功能/意图方面存在问题。

    [引用 user="Manjunathan K"] if (i[0]='r'| i[0]='i'| i[0]='p'| i[0]='f'| i[0]='v'| i[0]='a'| i[0]='b'|i]='0|[0]|i]='d]='0|[0]|[]|[]=']=']|[0]|[0]=']|=']|=']|[0]=']|[]|
    J++;[/引号]

    您是否真的打算按位或每个等效测试的结果? 这些应该是逻辑的、还是'||'?

    [引用 user="Manjunathan K"] if (j=&i[6])

    您是否确实打算检查'j'的内容是否与数组 i 的第7个元素的地址相等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck Davenport 先生、  

    最初、我在 while (1)之前调用了 het_init。

    但是、 如果我没有在 while (1)内调用 het_init、HET 不会生成 PWM。 如果我在(1) HET 不工作时未调用 HET

    此外、我注意到您的代码中还有一些其他地方在功能/意图方面存在问题。

    Manjunathan K
    if (i[0]='r'| i[0]='i'| i[0]='p'| i[0]='f'| i[0]='v'| i[0]='A'| i[0]='b'| i[0]='m'|i[0]='d')
    J++;
     
    我将上述逻辑用于以上述任一字符开头的串行接收数据(起始字节)

    您是否真的打算按位或每个等效测试的结果? 这些应该是逻辑的、还是'||'?

    Manjunathan K
    if (j=&i[6])

    是这是逻辑或(我需要 在此处执行或逻辑)

    您是否确实打算检查'j'的内容是否与数组 i 的第7个元素的地址相等

     

    是的、串行数据的大小固定为 i[6]、在串行接收到的数据中的第6个字符之后、下一个串行连接。 这就是 我编写这样的逻辑的原因。 我认为有很多更简单的方法。 但串行接收对我来说很好、所以我让函数按原样使用。

     

     请忽略  void sciNotification (sciBASE-t * sci、unsigned flags)、它对我来说工作正常

     

    我遇到的问题是以下函数。  注-两个功能单独工作

     

    void rtiNotification (uint32通知)。  

    float ff = 100.0;

    pwmStart (hetRAM1、pwm0);
    setup_pwm.period=(float64) 1e6/1000;
    float DuttyC2= ff/100;
    uint32 Dutcycle2=setup_pwm.period* DuttyC2;
    uint32 Portcentdutty2=DuttyC2*100;
    pwmSetSignal (hetRAM1、pwm0、setup_PWM);
    pwmSetDuty_full (hetRAM1、pwm0、Portcentdutty2、Dutcycle2);

    void main()

    while (1)

    hetInit();

    如果(b = 1)


    rtiEnableNotification (rtiNOTIFICATION_COMPARE0);


    rtiStartCounter (rtiCOUNTER_BLOCK0);

     

    void pwmSetDuty_full (hetRAMBASE_t * hetRAM、uint32 PWM、uint32 fuser_pwmDuty、
    uint32 pwmdutty)

    当我将 HET Generate 函数调用到 rtiNotification (UINT32通知)函数中时、它只执行一次 (PWM 信号的频率为 1kHz -且占空比为50%) 20ms RTI 应该执行20次(20个周期- 20个周期- 20个周期-开和20个周期)、 而是仅执行一次。

    如果解释不清楚,我会在一份文件中再次解释。 帮助我简要说明问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjunathan、您好!

    您还可以在 RTI 通知函数中调用 het_init。 这不是必需的。

    您是否已确认您获得了预期的 RTI 中断? 如果您可以压缩一个简单的项目来解决该问题并附加它、我可以进行更详细的了解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chuck Davenport 先生、

    我已附加将发送字符的项目文件

    1.'#f'一次通过串行通信、每次传输20ms 延时时间为100倍  

    2.通过串行通信进行一次'!g',每次和具有50倍的20ms 延时时间  

    3. 通过串行通信进行“&h”,每次传输的时间延迟为20毫秒。

    上述逻辑将通过 RTI 函数在 while 环路中持续执行。

    我通过这种方式确认了我的 RTI 正在运行 fine.e2e.ti.com/.../1362.rtisci07z.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Chuck Davenport 先生、

    我已附加 PWM 组合 RTI 程序 zip 文件。 请帮助我解决问题。

    e2e.ti.com/.../0842.clrti01z.rar