请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我的车轮转速传感器(WSS)的供电有问题、在 WSPx 上、我不测量 VBAT (12V)。
对于第一个应用、我不使用看门狗、我通过 WD_EN 位禁用此模块。
我使用了有源传感器、因此 WSStype 位设置为1。 要为我的2个 WSS 供电、我激活寄存器0x1B 的 WSP1和 WSP2位。
我用10µs CSNTIMEOUT 验证帧结构、SPI 通信的微控制器输出看起来正确。
但是、当我测量引脚 WSP1和 WSP2时、我找不到 VBAT 值。
在随附的 PowerPoint 文件中、我使用示波器屏幕截图来说明此问题、以说明 SPI 帧和 WSPx 电源。
提前感谢您的支持。
此致、
Samy AkourTAM