This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC7218-Q1:带 WSPx 引脚的车轮转速传感器电源

Guru**** 2336430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/570186/tpic7218-q1-wheel-speed-sensor-supply-with-wspx-pin

您好!

我的车轮转速传感器(WSS)的供电有问题、在 WSPx 上、我不测量 VBAT (12V)。

对于第一个应用、我不使用看门狗、我通过 WD_EN 位禁用此模块。

我使用了有源传感器、因此 WSStype 位设置为1。 要为我的2个 WSS 供电、我激活寄存器0x1B 的 WSP1和 WSP2位。  

我用10µs CSNTIMEOUT 验证帧结构、SPI 通信的微控制器输出看起来正确。

但是、当我测量引脚 WSP1和 WSP2时、我找不到 VBAT 值。

在随附的 PowerPoint 文件中、我使用示波器屏幕截图来说明此问题、以说明 SPI 帧和 WSPx 电源。

提前感谢您的支持。

此致、

Samy AkourTAM

e2e.ti.com/.../1134.TPIC7218Q1_5F00_Problems_5F00_E2E.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samy、

    感谢您将此事提请我们注意。 我们将对此进行研究、并尽快回复您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samy、

    为了使器件正常运行、需要在 CHP 和电池之间使用0.1uF 电容器。 请将该电容器放置在您的设计中、并告知我们它是否能够解决您的问题。 如果您仍有问题、请测量 CHP 电压并告知我们其值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢您的快速回复。

    我在上一个文档中犯了一个错误、真正的原理图位于随附的文件中。

    我测量 CHP 电压、找到24V 电压(VBAT x 2、电荷泵应用)。

    此致、

    Samy AkourTAM