This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:是否有关于购买示波器的建议?

Guru**** 2338860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569467/tm4c123gh6pm-any-advice-on-purchasing-an-oscilloscope

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

嗨、大家好。  我一直在尝试使用串行接口 I/O 扩展器、例如 这个 和我的 Tiva LaunchPad (TM4C123G)。  为了帮助我真正了解正在发生的情况、我真的想监控 Tiva LaunchPad 和 I/O 扩展器之间发送的信号。  我认为示波器可能是适合这项工作的最佳工具。  我在示波器方面的经验非常有限。  (我是一名非常能干的软件工程师、但在电子产品方面的经验很少)。

我的问题是、是否有人可以推荐一款非常实惠的示波器?  我搜索过论坛、发现没有人讨论他们使用的特定论坛或任何建议。  我有几本作者 Jonathan Valvano 的书、他在书中推荐 Picoscope 2104、但它仅需~ 250美元、哎呀! :) ...我想知道是否有人有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器并不是真正连接到 TM4C 微控制器-但无论如何都很有用。

    但是、我建议也查看逻辑分析仪。 尽管它们与"逻辑电平"相关、但它们具有更多可用通道(至少8个)、而且价格非常实惠、起始价格约为100美元。 我有一个 RIGOL 示波器、2通道、100MHz 带宽。 这家公司以前曾为 Agilent 生产过产品、但该示波器尚未让我失望。 只有价格是 Picoscope 的两倍多... 为了实现更舒适的配置、您通常需要支付巨额的费用- 4个通道、高带宽和可扩展性将在您的预算中减少巨大的漏洞。 但您也许可以找到已使用的器件。

    或者、这可能是: https://www.lpcware.com/content/project/Mixed-Signal-Logic-Analyzer-Oscilloscope-Lab-Tool-Solution

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    与 F.M.的想法相同:对于串行通信、逻辑分析仪将以更低的成本为您提供更好的服务。

    当您进行模拟开发时、示波器至关重要...

    至于示波器、我的个人任务是 Agilent (现在称为 Keysight) DSO-X-2002a、它具有8通道逻辑分析仪附加组件。 我确实偶尔会使用 Picoscope 一次、但这需要 PC、并且控制功能非常有限。

    如今、逻辑分析仪所涉及的 PC 端软件比硬件多得多。 实际上、我们为什么不协调合作、让论坛上的各位为 TM4C123 Launchpad 开发逻辑分析仪 BoosterPack -以防市场上没有人?

    您可能会在 PC 软件方面有所帮助、这是我的众多弱点之一、我可能会在硬件布局、一些规格以及其他方面提供帮助...

    (PS:在考虑之前订购现成的器件、因为这可能需要很长时间才能真正实现!)

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    如果实际情况并非模拟信号监控、您可能需要查看逻辑分析仪是否符合预算要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的反馈。  我不知道逻辑分析仪是什么、但在做了一些改进和自我教育之后、这看起来是我所需要的确切工具、并且很可能在未来的项目中变得非常方便。  我做了大量的谷歌和查看了不同的东西。  人们似乎对 这些 Saleae 逻辑分析仪非常满意。  这里有非常好的亚马逊评论 和一个很好的 YouTube 评论  我想我将继续、以109美元的价格获得逻辑4。  只是想知道是否有人认为我在购买前应该考虑其他东西?  

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要考虑的几个问题。

    逻辑分析仪是一种功能强大的工具、但它们确实会隐藏波形信息、因此可能会引起积极的误导。 您实际上还需要一个示波器。 如果我只需选择一个、我将从示波器开始。

    第二、您不会喜欢这种情况、尽管 PicoScope 示波器似乎以250美元的价格赢得了良好的声誉、但我想知道它们是否足够好、可以不仅仅是一个玩具。 请记住、这些器件频率相对较高。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是买了一个 Salae。 我还没有机会使用它。 由于 PC 和逻辑 POD 之间的责任划分方式、确实存在一些限制。 我怀疑您不会注意到缺失。 它确实是在坚固的外壳中建造的。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bob Jennings">想知道是否有人认为我在购买产品前应该考虑其他因素?  [/报价]

    除了显而易见的(渠道数量、或许价格)之外、我还会检查以下几点、并包括所需的内容:

    • 采样频率应高于您要观察的信号的频率(奈奎斯特)
    • 可配置阈值、可与不同电源电压(5V、3.3V、1.8V)配合使用
    • 通道的独立阈值(混合电源电压或触发信号)
    • "豪华"功能、如协议解码器

    BTW,市场上有混合设备(示波器+逻辑分析仪),但可能远远超出您的预算...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、F.M.  当我首次发布时、我认为这可能是我只会使用一次或很少使用的工具。  我考虑得越多、我认为在当前和未来的项目中使用它的频率就越高、因此我愿意花更多的时间为我找到合适的工具。  

    由于我目前缺乏经验、我想最好地确定:

    1. 查找一个工具、帮助我完成当前监控发送到/来自 I/O 扩展器的信号的小型项目。
    2. 购买一款工具、在不久的将来、我不会很快后悔它的局限性。
    3. 花费的时间不超过我的需要。  

    因此、我非常愿意购买一个一体化的示波器和逻辑分析仪、但我很喜欢一些建议、因为我在这里是个新手。  您之前提到 过此器件 -您是否会推荐此器件?  或者、我还应该看看其他什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bob

    我不会评论任何特定的 LA;但我已经看到 Salae 和 Intronix 在运行、并且更喜欢后者在价格方面进行宽信号总线捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Amit。 我将查看和比较一下 Intronix 产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 Amit 一样,我毫不犹豫地提出任何"接受这一建议,而不是这样"的建议。 这在很大程度上取决于您的要求-甚至是未说明的要求。

    我提到的器件附带开源软件和 LPC-Link 2 (CMSIS-DAP 兼容调试适配器)、价格实惠。 我在前面提到了这个示例、这里也有类似的电路板。 我将始终检查前台和社区的支持情况,特别是重要报告。 您知道、广告往往会隐藏不起作用的东西。 Picoscope 或 Salae 等商用设备也是如此。

    但是、与其他 PC 扩展一样、此器件也有另一个问题- PC 电源和可能的接地环路。 一旦您遇到第一个寄生器件复位或终止、您就知道我的意思。 独立示波器通常用于电隔离。

    也许您可以找到一个二手市场、但不确定您所在国家/地区的市场。  真正优秀的示波器的价格不在图表上-通常在10、000到50、000€或$之间。

    我有一个 Rigol DS1152E、大约750€μ s (当时)、这为我提供了很好的服务。 只有2个通道会使调试有时复杂化、但开启时可能会解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您提供的其他信息、F.M. 你的所有建议都是有道理的,我将按照这些建议采取行动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bruno Saraiva"]我们为什么不协调共同努力,让论坛上的各位为 TM4C123 Launchpad 开发逻辑分析仪 BoosterPack [/quot]

    对该建议没有回应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bruno Saraiva"]对该建议没有回应?

    为了增加回波计数器、这里有一些基本的镇流器数字和想法。

    为了具有实际值、BoosterPack 应支持至少为最大值一半的采样率 MCU 内核时钟、假设> 40MHz (优为50MHz)。 这需要至少40 MB/s 的数据吞吐量(带宽)、要么直接实时传输到 PC (嗯、我猜有点偏离图表)、要么是专用内存扩展。 后者最好在 MByte 范围内、以便获得有用的存储深度。 这将导致具有自主采样和存储功能的硬件解决方案、其中 TM4C 仅进行配置和数据传输(向 PC)。 将 TM4C 置于采样链中会降低最大值 采样率。

    我不是硬件人员、也许其他人可以继续这条线路。

    BTW、在 Picoscope 示波器、Salae & Co 上、我看到了 Spartan FPGA 的 PCB 图像。 似乎这些人使用的是第一(硬件)方法...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F.M.
    实际上、TM4C123无法跟踪40MHz 信号、尤其是在上升多通道时。
    但我对 BoosterPack 的主张更多地是低端多用途信号分析器... 当然、能够以 UART 速度记录多个通道(速度很少超过921600)、并且可能至少可以为一个通道记录8MHz 的 SSI。
    我不会费心去实时处理 PC (传输到 PC、无论协议和通信通道有多神奇、都要比这更长时间)。 不过、串行通信通常是突发的、其间有大量空闲时间、因此中间的一些存储器可以对此进行处理、PC 屏幕将看到"人工实时"结果-足以进行调试。
    我们的想法是挑战。 TM4C123 Launchpad 的成本"无"、"本论坛上的每个人"都可以访问其中一个... 升压器当然会与 TM4C129x 兼容、因此我们的频率高达120MHz (新的更快的 MCU 会进一步低于标准...) 无论如何,这是一种"低成本有用"的东西。 我将保持开放的思路、如果提供更多支持、可以创建共享的项目登录文档。
    现在是时候回到真正购买我孩子的牛奶的计算和设计了...
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruno Saraiva"]实际上、TM4C123无法跟踪40MHz 信号、尤其是在上多通道时。

    我非常清楚这一事实。 但是、我是从客户的角度来解决这一问题的、并说明了用户最可能的期望。 我的期望是至少能够以大约25MHz 的时钟速率(或更高)对 SPI 传输进行采样。 在开始设计/编码之前、只需考虑要实现的目标以及限制。

    [引用 user="Bruno Saraiva"]现在是时候回到实际购买我孩子的牛奶的计算和设计...[/引用]

    你是对的、我是(明天)。 尽管我的孩子对牛奶不再感到满意...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSO 非常有用、但往往很昂贵。 优点是

    • 一个仪器
    • 可以基于模拟或数字触发源捕获同步的模拟和数字。 "示波器通常具有触发器输出(和输入)、因此可以使用该触发器将逻辑分析仪同步到示波器的同步输出(只是窃取输入)、但同步我认为更有用的另一个方向可能是不可能的。 当然、如果使用 USB 器件、请检查此限制是否存在。 您可以决定与它一起生活、但如果可能的话、您应该提前意识到这一点。

    缺点包括成本和一个损坏的工具。 此外、功能强大的器件 很少组合在一起、这对您来说不太可能很快就会成为问题。

    f.m 已经提到了这一点、但请注意您的带宽要求。 对于逻辑信号,您希望逻辑分析仪的采样速度比最快的组件快两倍以上(请注意,对于 PWM,这意味着最窄的脉冲宽度,而不是周期,因此对于8位20kHz PWM,您需要>10MHz )。 如果将这些数字电压作为类比进行测量(例如查看振铃或实际电压电平)、则需要5到10倍 的边沿上升和下降 速率。 即使是低频数字也包含许多高频分量。

    正如 F.M.所建议的、查看一些使用过的翻新测试设备位置。 他们可以有很好的交易、尤其是在较旧的设备上。

    对于逻辑分析仪(或部分)、请查看探头。 除了典型的夹子和单引脚插座外、许多逻辑分析仪还允许使用带有标准连接器(通常为2xN)的电缆。 如果您在设计电路板时考虑到了这些连接器(只需组装测试)、则可以使用简单、相对坚固的连接进行测试和测量。 将几个额外的引脚路由到一个引脚、即可获得一个简单的分析器/故障排除器。

    Robert